Principes fondamentaux – normes, directives et législations harmonisées, en vigueur dans l’UE

Quel est le lien entre les normes harmonisées, les directives et les législations ?

Puzzle avec les normes

Des liens de plus en plus étroits se tissent autour de l’Union européenne. Cela entraîne une harmonisation croissante des législations, des réglementations et des dispositions qui régissent la construction de machines. Dans un premier temps, l’UE formule des objectifs de protection généraux par l’intermédiaire de directives. Ces objectifs de protection font l’objet d’une spécification précise. La réglementation se concrétise par des normes.

Les directives européennes ne sont effectives que lorsque les pays au sein de l’Union européenne les transposent en législations nationales. Ainsi, dans chaque pays de l’Union européenne, une législation ou une disposition renvoie à la directive européenne correspondante et l’élève au rang du droit national.

Il en va différemment des prescriptions. Une prescription de l’UE peut prendre effet directement après sa ratification par la Commission européenne, sans qu’il soit nécessaire de la transposer en droit national.

Une norme satisfaite, une exigence satisfaite – des normes harmonisées

En soi, les normes n’ont pas d’importance juridique directe. Elles ne deviennent importantes qu’avec leur publication au Journal officiel de l’UE ou par l’intermédiaire des législations et dispositions nationales. La publication de ces « normes harmonisées » déclenche l’« effet de présomption ». L’utilisateur des normes peut donc supposer qu’il se comporte de manière conforme aux législations et aux directives. En cas de dommage, on applique par conséquent le renversement de la charge de la preuve. Si une norme déjà harmonisée renvoie à une norme non harmonisée, cette dernière peut obtenir un statut comparable à l’harmonisation.

 

Normes, directives et législations en vigueur dans l’UE

Travaux d’harmonisation des normes européennes – confirmation du recrutement du cabinet de conseil ERNST & YOUNG en tant que prestataire HAS

Labyrinthe avec classeurs

Le travail de normalisation international est important. Toutefois, sans harmonisation avec les directives et ordonnances européennes, il s’avère en pratique incomplet et inefficace. Dans le pire des cas, des exigences en matière de produits et de sécurité divergentes pourraient apparaître au niveau de la CEI et de l’ISO par rapport aux versions des normes du CEN / CENELEC – une situation très critique pour les entreprises commerciales qui opèrent dans le monde entier !

Aujourd’hui, l’élaboration et la publication de normes ont presque toujours lieu au niveau international de la CEI et de l’ISO. Dans l’idéal, une reprise sans modification dans le cadre normatif européen devrait avoir lieu. Au sein de l’UE, la responsabilité de la reprise dans la normalisation harmonisée incombe à la Commission européenne. Celle-ci a délégué aux Harmonised Standards Consultants (HAS Consultants) la comparaison avec les exigences fondamentales en matière de santé et de sécurité des directives et ordonnances de l’UE/CE. L’approbation, la coordination et la supervision budgétaire avaient été confiées au cabinet de conseil ERNST & YOUNG (E&Y) agissant en qualité de prestataire HAS jusqu’en janvier 2022. Cependant, en octobre 2021, le budget de l’UE alloué à cette mission de conseil avait déjà été dépensé et la procédure d’harmonisation a donc été interrompue.

Le contrat renouvelé avec E&Y en tant que prestataire court maintenant depuis août 2022. Entretemps, les travaux d’harmonisation ont plus ou moins été laissés de côté. Il en résulte une accumulation conséquente de retards dans l’harmonisation, qui doit désormais être traitée étape par étape afin qu’une publication au Journal officiel de l’Union européenne puisse avoir lieu le plus rapidement possible.

Le nouveau contrat contient des modifications importantes et pertinentes :

  1. Les consultants HAS peuvent consacrer jusqu’à 25 % de leur temps de travail d’évaluation à la participation aux réunions et à la communication au sein des commissions de normalisation. Ainsi, les disparités en matière d’harmonisation pourront être évitées plus rapidement, ce qui présente un avantage indéniable.
  2. Pour l’évaluation de l’harmonisation, il existe désormais une procédure claire et structurée :
  • ABSENCE de divergences d’harmonisation ISO/CEI ou CEN/CENELEC = « COMPLIANT »
  • Disparités critiques en matière d’harmonisation = « LACK of COMPLIANCE » = présomption de conformité non accordée ou
  • Conformité conditionnelle = « CONDITIONAL COMPLIANCE » = présomption de conformité soumise à restrictions

Il reste à espérer que le nouveau traité et la procédure modifiée rendront les travaux d’harmonisation plus efficaces, que l’harmonisation des normes et la publication finale au Journal officiel de l’Union européenne seront plus rapides. La présomption de conformité aux directives et aux ordonnances serait ainsi formellement et définitivement acquise.

Procédure pour la publication des normes harmonisées au Journal officiel de l’UE

Le 18/03/2019, la Commission européenne a annoncé au Journal officiel, par la décision d’exécution (UE) 2019/436, des modifications à la liste des normes harmonisées pour les machines en relation avec la directive Machines 2006/42/CE. Celle-ci met à jour la liste des normes dont l’application confère une présomption de conformité conformément à la directive Machines 2006/42/CE.

Une liste complète des normes harmonisées a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision susmentionnée. La publication était valable jusqu’à la parution de la prochaine liste complète. La dernière version de cette liste contenant une vue d’ensemble de toutes les normes harmonisées au titre de la directive Machines a été publiée le 9 mars 2018.

La pratique en matière de publication a été fondamentalement modifiée.

À partir de la décision d’exécution (UE) 2019/436, seuls les changements par rapport au document précédent sont décrits et aucune liste complète consolidée n’apparaît.

Les publications ont désormais la structure suivante, avec un total de 3 annexes :

  • Annexe I : Normes harmonisées nouvellement publiées
  • Annexe II : Normes harmonisées publiées avec certaines restrictions en plus de la publication actuelle
  • Annexe III : Normes précédemment harmonisées qui ont été retirées du Journal officiel de l’UE

Depuis la première décision, d’autres décisions apparaissent à intervalles réguliers, pour lesquelles vous devez respecter la procédure décrite ci-dessus. Vous trouverez une vue d’ensemble de ces décisions sur la page d’accueil de la Commission européenne. Vous y trouverez un résumé de toutes les normes harmonisées publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Le résumé contient toutes les normes qui bénéficiaient encore d’une présomption de conformité au moment de son élaboration, ainsi que les normes déjà retirées du Journal officiel.

Toutefois, ce résumé n’a aucune valeur juridique. La Commission européenne diffuse ce résumé à titre d’information uniquement. Bien que toutes les dispositions possibles soient prises pour garantir que le résumé soit régulièrement mis à jour et exact, des erreurs peuvent se produire et le résumé peut être incomplet à un moment donné. Ainsi, l’utilisateur n’a d’autre choix que de se référer aux décisions d’exécution pour trouver les normes pertinentes pour lui.

Si vous avez besoin d’être assisté, Pilz propose des prestations de services complètes en matière de sécurité des machines.

Accès aux prestations de services

Mise en place d’une nouvelle procédure pour la publication des normes harmonisées au Journal officiel de l’UE

Vue d’ensemble du secteur

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be