Marquage CE

Nouvelle certification CE suite au déplacement d’une machine de la Slovaquie vers la Bulgarie ?

Question :

Si nous déplaçons une machine qui a été certifiée selon la directive Machines 98/37/CE de la Slovaquie vers la Bulgarie, si nous la réinstallons exactement dans le même état, devons-nous certifier la machine une nouvelle fois selon la directive Machines 2006/42/CE ?

Réponse :

Comme la machine est certifiée selon la directive Machines 98/37/CE, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle certification selon la directive Machines 2006/42/CE.