Mise en conformité en toute sécurité

Quelles forces peuvent exercer les composants afin d’éviter des lésions graves ? Où puis-je trouver ces données ?

D’après l’état actuel, il n’existe aucune donnée générale valable qui détermine la force que peut exercer un composant.
Cependant, on trouve quelques indications dans les normes de type C : ces dernières considèrent qu’il y a risque d’écrasement si la valeur du mouvement dangereux est > 150N.

Néanmoins, cette valeur semble plutôt inexacte quand on se réfère par exemple à des points d’écrasement et de cisaillement tranchants.

C’est pourquoi il est inévitable de prendre en considération chaque zone dangereuse une par une. Le niveau de risque résulte de l’ensemble des caractéristiques de la zone dangereuse.