Sécurité de fonctionnement

Une machine avec un poste de travail manuel sur laquelle des pièces sont insérées avant que le protecteur mobile ne soit fermé et interverrouillé peut-elle redémarrer automatiquement ou le démarrage doit-il être déclenché manuellement ?

En principe, la machine ne doit pas pouvoir redémarrer automatiquement.

Si l’appréciation du risque a néanmoins indiqué que le processus n’entraîne pas de danger, la machine peut redémarrer automatiquement.
La condition pour cela est, par exemple, qu’il soit exclu qu’un membre du corps ne se trouve encore dans la machine après la fermeture du dispositif de protection. Dans le cas décrit, cela signifie par exemple que les pièces ne peuvent être insérées qu’à travers un petit clapet, de sorte que l’accès avec le corps entier ne soit pas du tout possible.