Connaissances dans le domaine des normes

Est-il vrai qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures de sécurité supplémentaires contre l’écrasement si la vitesse de frappe d’un élévateur manuel à caisses est basse ?

Est-il vrai qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures de sécurité supplémentaires (barrière de sécurité, barrières immatérielles, bords sensibles) contre l’écrasement lié à la charge déplacée vers le bas ou vers le haut si la vitesse de frappe d’un élévateur manuel à caisses est basse (valeur seuil 2 m/min) ? Existe-t-il une norme C à ce propos (exemple : EN 1570 pour les tables élévatrices) ?

D’une manière générale, il faut réaliser une appréciation du risque pour l’élévateur. L’élévateur doit être construit et sécurisé à l’aide de cette appréciation du risque.

Si l’élévateur est concerné par les exigences de l’EN 1570-1, il faut appliquer cette norme.


Pour plus d’informations :

Première étape pour la sécurité des machines : appréciation du risque