Micro automates configurables

Micro automates configurables PNOZmulti

Comment est le temps de réponse des micro automates configurables PNOZmulti ?

  • Le temps de cycle du PNOZmulti est de 10 à 15 ms. Ce temps dépend de la taille du projet.
  • Dès que l’affichage dynamique du programme a été démarré, on peut afficher le temps de cycle actuel du PNOZmulti dans la fenêtre « État ». On peut également y trouver l’état des LEDs.
  • Avec le PNOZmulti mini et le PNOZmulti 2, il est possible d’afficher à l’écran le temps de cycle actuel.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?