Capteurs

Capteurs de sécurité PSENcode

Combien de PSENcode peuvent être montés en série ?

Le nombre de PSENcode pouvant être montés en série n’est pas limité techniquement. Toutefois, la durée maximale de coupure est augmentée pour chaque capteur et peut être atteinte dans le « pire des cas ».
Cela signifie qu’en fonction de l’application, il est éventuellement possible de ne monter en série que peu de capteurs.