Belgique | français

Marquage CE

Si une machine est équipée de deux écrans de commande, doivent-il être verrouillés mutuellement ? La taille de la machine est de maximum 3 x 4 m et elle est commandée de deux côtés.

En principe, il faut s’assurer qu’il ne puisse pas exister d’état dangereux lié à une superposition de commandes de fonctionnement.

- Sélection du mode de fonctionnement
- Déclenchement de mouvements de la machine

Une autre possibilité, bien plus simple, pour s’en assurer est de verrouiller des deux côtés. Cela signifie que seul l’écran activé dispose de la priorité de commande. Des dispositifs de positionnement d’arrêt d’urgence doivent être installés sur les deux écrans et être activés en permanence.