Belgique | français

Mise en conformité en toute sécurité

Lorsque l’on enclenche l’arrêt d’urgence d’une installation de machines, faut-il réinitialiser / acquitter l’arrêt d’urgence de chaque machine individuelle ?

Question :
Une installation de machines est composée de plusieurs machines individuelles et chacune de ces machines est équipée d’un système de commande séparé. D’autre part, il y a un système de commande / une salle de contrôle maître. Lorsque l’on enclenche l’arrêt d’urgence, l’ordre d’arrêt d’urgence doit-il être acquitté sur chacune des machines individuelles ou peut-il être réinitialisé à partir de la salle de contrôle maître pour les machines individuelles afin de remettre l’installation en marche ?

Réponse :
Les exigences liées à la problématique résultent du point 4.1.6 de l’EN ISO 13850. Il en ressort que l’arrêt d’urgence doit être acquitté à l’emplacement où il a été déclenché. Les arrêts d’urgence non « concernés » ne doivent pas être acquittés.