Belgique | français

Mise en conformité en toute sécurité

Comment le bouton-poussoir de réarmement et le bouton-poussoir « démarrer la position de base » peuvent-ils être consultés dans le PNOZmulti ?

Question :

Pour mettre en œuvre mes tâches de sécurité, j’utilise un PNOZmulti. Pour démarrer notre mode automatique, nous utilisons un bouton-poussoir de réarmement. Pour que la machine soit prête à fonctionner, nous utilisons un bouton-poussoir « démarrer la position de base ». Les deux boutons-poussoirs acquittent les dispositifs de sécurité sur la machine (barrière immatérielle de sécurité, ...) et déclenchent ensuite les mouvements lorsque tous les dispositifs de sécurité sont activés. Ma question : Comment peut-on consulter ces boutons-poussoirs dans le PNOZmulti :
1) À partir des entrées de sécurité du PNOZmulti ?
2) À partir des entrées standard du PNOZmulti ?
3) À partir des entrées du système de commande standard, puis la transmission à partir d’un module de bus de terrain sur le PNOZmulti ?

 

Réponse :

Les boutons-poussoirs peuvent être consultés à partir des entrées de sécurité du PNOZmulti. Mais dans la plupart des cas, cela n’est pas obligatoirement nécessaire.
L’appréciation du risque de l’installation fait apparaître s’il faut analyser les boutons-poussoirs en fonction de la sécurité.
Sachant que les mouvements dangereux de l’installation ne sont exécutés que si tous les dispositifs de sécurité fonctionnent et sont activés sans erreur, les boutons-poussoirs de démarrage et d’acquittement peuvent, dans la plupart des cas, être consultés à partir des entrées standard du PNOZmulti ou sur les entrées du système de commande standard.

Il faut tenir compte de ce qui suit :
L’action doit être consciente lorsque des dispositifs de protection sont acquittés ou lorsque l’installation est démarrée.
Comme le bouton-poussoir de réarmement et le bouton-poussoir « démarrer la position de base » sont acquittés et démarrent l’installation, il faut soit enclencher deux fois le bouton-poussoir, soit installer un bouton-poussoir supplémentaire pour acquitter les dispositifs de protection.
Ce qui est important, c’est que la zone dangereuse doit être visible de la position du bouton-poussoir d’acquittement pour les dispositifs de protection afin de s’assurer que personne ne s’y trouve.