Pourquoi, après le remplacement de la carte à puce, la LED Fault s’allume en rouge sur l’appareil de base ?

Micro automates configurables PNOZmulti

Le programme utilisateur sur la carte à puce doit être identique au programme utilisateur dans la mémoire interne de l’appareil de base PNOZmulti. Ce contrôle est réalisé par le PNOZmulti à chaque nouveau démarrage. Si les programmes utilisateurs sont différents, la LED Fault s’allume sur le PNOZmulti. Pour prendre en charge le programme utilisateur de la carte à puce, il faut procéder aux étapes suivantes.

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p :

  • Couper la tension d’alimentation du PNOZmulti.
  • Insérer dans l’appareil la carte à puce avec un nouveau programme utilisateur.
  • Placer un pont entre la sortie OA0 et l’entrée i19.
  • Appliquer la tension d’alimentation.
  • La LED DIAG clignote en jaune.
  • Couper la tension d’alimentation.
  • Établir un pont entre la sortie OA0 et l’entrée i19.
  • Réappliquer la tension d’alimentation.
  • Le PNOZmulti démarre avec le nouveau programme.

PNOZmulti mini et PNOZmulti 2 :

  • Couper la tension d’alimentation du PNOZmulti.
  • Insérer dans l’appareil la carte à puce avec un nouveau programme utilisateur.
  • Appliquer la tension d’alimentation.
  • Si le nom du projet et « Accept? » s’affichent à l’écran, maintenir le commutateur rotatif appuyé pendant 5 secondes, puis relâcher.
  • Le PNOZmulti démarre avec le nouveau programme.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?