Dossier de presse Salon de Hanovre 2022

Sommaire

Communiqués de presse

  • Pilz présent au Salon de Hanovre 2022 (hall 9, stand D17) – « Transforming Automation » avec Pilz !
  • Exercice 2021 : le groupe Pilz réalise un chiffre d’affaires record et se voit bien positionné pour les évolutions futures – éprouvé et renforcé par la crise : Pilz met le cap sur la croissance
  • Nouvelle formation CEFS (Certified Expert in Functional Safety) de Pilz – apte à la sécurité fonctionnelle
  • Le nouveau module d’entrées / sorties déportées PDP67 PN permet de gagner de la place dans l’armoire électrique et dans l’entrepôt. Vous profitez ainsi d’une automatisation décentralisée flexible – sécurité incluse
  • Le TÜV Süd certifie le développement de produits de Pilz selon la norme CEI 62443-4-1 – chez Pilz, le développement de produits garantit à la fois sécurité et sûreté
  • Pilz propose une solution certifiée par le TÜV SÜD pour la surveillance en toute sécurité du chargement des cartons dans le domaine du packaging – sécuriser de manière économique le chargement des cartons

Autres contenus

  • Informations d’ordre général : myPNOZ : la nouvelle génération de relais de sécurité modulaires – une sécurité sur mesure
  • Informations d’ordre général : PSENradar, PSENscan et PSENopt II : systèmes radar de sécurité et capteurs optoélectroniques pour plus de productivité – la sécurité à tous les niveaux pour les applications mobiles et stationnaires
  • Informations d’ordre général : Les produits et solutions optoélectroniques doivent couvrir l’ensemble des catégories de type et des exigences de protection – une sécurité optimale sans barrières
  • Informations d’ordre général : En plus de la sécurité, l’efficacité, la rentabilité et la numérisation sont des aspects centraux des protecteurs mobiles – gestion des protecteurs mobiles 4.0
  • Informations d’ordre général : PNOZmulti 2 : un système de commande configurable compact et performant pour des projets d’automatismes efficaces et flexibles – un standard de sécurité universel
  • Informations d’ordre général : Des solutions de diagnostic modulaires pour l’usine du futur – un diagnostic intelligent accessible à tout moment et en tout lieu 
  • Portrait de l’entreprise

Communiqués de presse

Le groupe Pilz atteint un nouveau record de chiffre d’affaires de 348,4 millions d’euros. L’entreprise familiale spécialisée dans les automatismes de sécurité doit ce résultat avant tout à la grande force d’innovation de ses collaboratrices et collaborateurs. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Exercice 2021 : le groupe Pilz réalise un chiffre d’affaires record et se voit bien positionné pour les évolutions futures – éprouvé et renforcé par la crise : Pilz met le cap sur la croissance

Pour le groupe Pilz, l’exercice 2021 est une année record. L'expert des automatismes de sécurité enregistre un chiffre d’affaires de 348,4 millions d’euros, soit une augmentation d’environ 22 % par rapport à l’année précédente. Après la crise économique mondiale, la cyber-attaque, la pandémie de coronavirus et malgré des difficultés de livraison persistantes, l’entreprise familiale dépasse ainsi le niveau de son chiffre d’affaires de l’année 2018, avant la crise, et met de nouveau le cap sur la croissance. La société s’attend à une année difficile en 2022, mais elle envisage l’avenir avec confiance.

Plus
En tant que fabricant de solutions d’automatismes de sécurité, Pilz tient compte aussi bien des aspects de sécurité que de sûreté industrielles, et ce, dès le développement de produits. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Le TÜV Süd certifie le développement de produits de Pilz selon la norme CEI 62443-1 – chez Pilz, le développement de produits garantit à la fois sécurité et sûreté

Le TÜV Süd certifie le process de développement de Pilz, la société spécialisée dans les automatismes, selon la norme de sûreté internationale CEI 62443-1. Cela démontre la sûreté du développement de produits chez Pilz : dès la phase d’ébauche des produits, des propriétés de sûreté sont systématiquement prises en compte, et les risques sont détectés et idéalement déjà éliminés dans le produit. Cette nouvelle certification relative à la gestion de la sécurité fonctionnelle promet désormais une double sécurité aux clients de Pilz.

Plus
Devenir un expert en sécurité fonctionnelle avec Pilz : la nouvelle qualification CEFS – Certified Expert in Functional Safety (expert certifié en sécurité fonctionnelle). (Photo : © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Nouvelle formation CEFS (Certified Expert in Functional Safety) de Pilz – apte à la sécurité fonctionnelle

Pilz continue de développer son offre internationale de formations au niveau Expert : les participants peuvent désormais enrichir leurs connaissances dans le domaine de la sécurité fonctionnelle pour atteindre un niveau d’expertise. La formation CEFS (Certified Expert in Functional Safety) certifiée par le TÜV Nord ne transmet pas seulement un savoir-faire théorique complet, incluant notamment les prescriptions normatives de l’ISO 13849 et de l’EN CEI 62061. Après avoir réussi la formation, les participants peuvent créer et évaluer des systèmes de sécurité complexes par eux-mêmes – de la conception à la mise en œuvre, en passant par le contrôle.

Plus
Chargement en toute sécurité des cartons avec Pilz pour le secteur de l’emballage secondaire : Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 et les relais de sécurité modulaire myPNOZ sont proposés dans le package de solutions certifié par le TÜV SÜD. Pour chaque dispositif de chargement, deux capteurs optiques spéciaux viennent s’ajouter. (photo © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz propose une solution certifiée par le TÜV SÜD pour la surveillance en toute sécurité du chargement des cartons dans le domaine du packaging – sécuriser de manière économique le chargement des cartons

Grâce à la solution certifiée TÜV SÜD pour la surveillance en toute sécurité du chargement des cartons sur les machines d’emballage et de conditionnement, cette étape du processus peut désormais être réalisée de manière sûre et productive. La solution comprend deux systèmes de commande de sécurité au choix – le micro automate configurable PNOZmulti 2 pour les applications configurées via un logiciel et le relais de sécurité myPNOZ destiné aux solutions de chargement et proposé à l’unité. Pour chaque dispositif de chargement, deux capteurs optiques viennent s’ajouter. La solution satisfait au niveau de performance (PL) d ou à la catégorie (cat.) 3 selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL 2 selon la CEI 62061 et assure des temps d’arrêt réduits et une productivité plus élevée – pour une meilleure rentabilité dans le domaine de l’emballage secondaire.

Plus

Autres contenus :

Autres supports visuels

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be