Pensa a tutto Pilz: DRA – FAT – SAT Service per la conformità delle macchine

Design Risk Assessment (DRA) - Factory Acceptance Test (FAT) e Site Acceptance Test (SAT)

Conformità e accettazione delle macchine

In fase di progettazione, fabbricazione e fornitura di macchine e impianti , le fasi decisive si basano surequisiti giuridici e normativi differenti. Per questi passaggi diventa pertanto indispensabile garantire la conformità ai requisiti previsti per legge prima che macchine/impianti passino alla fase successiva.

I requisiti di legge sono differenti da Paese e Paese o anche a livello regionale. Pilz supporta i propri clienti, sia che si tratti di fabbricanti che di utilizzatori, per quanto concerne l’applicazione di leggi, direttive e norme in tutto il mondo.

Pilz garantisce che le macchine siano conformi ai rispettivi requisiti di legge in tutte le fasi fondamentali.

Prestazioni e servizi su misura per ogni esigenza

Le vostre esigenze

Avete la necessità di soddisfare diversi requisiti legali

In qualità di utilizzatori di macchine vi occupate dell’importazione di macchine da tutto il mondo e affrontate requisiti complessi in materia di tutela della salute e di sicurezza quando installate macchine nel vostro impianto.
In qualità di fabbricante di macchine intendete consegnare in regioni soggette a diversi requisiti legali e quindi, prima della costruzione delle macchine, avete l’esigenza di considerare i requisiti di conformità per tutte le fasi di progettazione e realizzazione.

Volete essere sicuri che i requisiti di conformità per un determinato Paese/una determinata regione siano soddisfatti?

Volete importare o esportare macchine o impianti e avete l’esigenza di affidarvi a un partner in grado di supportarvi nell’interpretazione di direttive e norme vigenti? Pilz è il partner giusto che vi supporta nell’intero processo DRA - FAT - SAT.

I nostri servizi

Sicurezza per persone e macchine

Con il nostro processo integrato DRA – FAT – SAT implementiamo il know-how consolidato e comprovato del portfolio di servizi Pilz. Grazie alla nostra partecipazione fin dalla fase iniziale del progetto, riducete al minimo i rischi per persone e macchine.

Sicurezza ottimale e risparmio di costi

Pilz vi accompagna durante l’intero ciclo di vita delle macchine e degli impianti assicurando così una sicurezza ottimale e costi ridotti.

Questo processo inizia con la valutazione del rischio nella fase di progettazione passando per un collaudo presso il fabbricante fino al collaudo nel sito di installazione della macchina. In questo modo Pilz offre la garanzia di macchine sicure e conformi in ogni fase.

I vantaggi in breve

Il processo strutturato DRA – FAT – SAT di Pilz include il supporto in fase di interpretazione e applicazioni di norme e direttive in tutto mondo. Nel processo di progettazione la consulenza verte su tutti i requisiti previsti dalle norme e dalle direttive pertinenti e sulla modalità con cui attenervisi ottimizzando i costi a fronte della massima sicurezza possibile. E Pilz vi accompagna in tutte le fasi del progetto, indipendentemente dal fatto che si tratti di una macchina già in uso o in costruzione.

  • Potrete risparmiare tempo e denaro grazie al processo strutturato DRA - FAT - SAT di Pilz
  • Avrete la possibilità di affidarvi al know-how di Pilz: vi forniremo il supporto per l’interpretazione e l’applicazione di norme e direttive
  • Godrete della garanzia di una sicurezza a norma di legge grazie alla consulenza Pilz sui requisiti previsti da norme e direttive e sull’applicazione di tali requisiti
  • Potrete trarre il massimo vantaggio dalla lunga esperienza degli esperti Pilz in materia di conformità internazionale offerta dalla filiali Pilz ovunque nel mondo
  • Le procedure Pilz sono omogenee a livello internazionale. In questo modo il risparmio non sarà solo economico e di tempo ma sarà possibile ottenere gli stessi servizi e procedure, ad esempio documenti uniformi in tutto il mondo. Un vantaggio importante questo per la coerenza e la trasparenza
Vantaggi

Tutti i vantaggi dei servizi Pilz

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334