Op zoek naar een stage- of afstudeerplek?

Stage of afstuderen?

Als innovatieve organisatie die altijd vooruit denkt en is voorbereid op de toekomst weten wij hoe belangrijk een goede start van je carrière is. Start jij jouw toekomst bij ons? Pilz heeft verschillende stage- en afstudeermogelijkheden.

Veel van onze medewerkers zijn bij Pilz begonnen als afstudeerder of stagiair en hebben zich inmiddels verder ontwikkeld of zijn doorgegroeid. Door veelzijdigheid in verschillende werkvelden, naast technische functies zijn ook Marketing, Communicatie, Sales en Finance belangrijke onderdelen binnen ons bedrijf, staan wij open voor veel studierichtingen. Hieronder vind je ons actuele stage-aanbod. Misschien heb je zelf een idee dat je passend lijkt voor onze organisatie? Neem dan contact met ons op via [email protected]

Actuele stage- en afstudeeropdrachten

Alle actuele stage- en afstudeeropdrachten vind je hier!

_________________________________________________________________

Help Pilz een innovatief product of nieuwe dienst succesvol in de markt te zetten:
Stage voor 2e of 3e jaars student marketing, communicatie of aanverwante studies.

_________________________________________________________________

De toekomst van marketing bij Pilz Nederland:
V
an traditionele communicatie naar een datagedreven digitale aanpak: afstudeerstage voor student marketing, communicatie of aanverwante studies

_________________________________________________________________

Hoe moet een modulaire Pilz IO-Link Safety demo-opstelling ontworpen en geïmplementeerd worden
Om de operationele en economische voordelen voor de klant optimaal te visualiseren: afstudeerstage voor student Engineering of aanverwante studies.

_________________________________________________________________

Interne casus genaamd de Noodstoptester
Stage voor 2e of 3e jaars student Engineering of aanverwante studies.

_________________________________________________________________

 

Voorbeeld van afstudeerstage bij Pilz

Voorbeeld van een afstudeeropdracht:

Joris van Zuijdam – Besturen en bewaken van pretparkattracties


Beleving stage door Joris: “Je krijgt bij Pilz alle ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Hierdoor heb ik mijn afstudeerperiode als prettig ervaren. Bijkomend voordeel: Ik heb er een leuke, uitdagende baan aan overgehouden!”

Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Carrière

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld