Sistemas de seguridad PNOZmulti Classic y sistemas programables compactos PNOZmulti Mini

Desde 2002, el dispositivo de seguridad configurable PNOZmulti se ha desarrollado hasta convertirse en un estándar de seguridad internacional y sistema de seguridad configurable de altas prestaciones. Tras muchos años acreditando su eficacia en los más diversos sectores, el 31/12/2024 se produjo la retirada de PNOZmulti Classic y PNOZmulti Mini, las dos familias originales de PNOZmulti. Los sistemas sucesores son los microcontroles PNOZmulti 2.

La historia del desarrollo y de éxitos de los sistemas de seguridad PNOZmulti Classic

En 2002 vio la luz del mundo de la automatización lo que hoy es un estándar al uso. La posibilidad de crear el sistema programable de seguridad utilizando una herramienta de configuración gráfica sencilla de utilizar: - sin necesidad de conocimientos de un lenguaje de programación "superior" - constituyó por aquel entonces una novedad mundial. El objetivo: tender un puente entre los dispositivos de seguridad cableados y los sistemas de seguridad libremente programables. Había nacido un estándar mundial para la seguridad - el dispositivo de seguridad configurable PNOZmulti.  

A lo largo de sus más de 20 años de historia, PNOZmulti ha evolucionado hasta convertirse en un sistema de seguridad configurable: muchas funciones, una solución - tanto para máquinas sencillas como instalaciones conectadas en red y distribuidas.

Entonces una primicia mundial, hoy un estándar: el circuito de seguridad del dispositivo de seguridad configurable PNOZmulti se puede crear con una herramienta de configuración gráfica.

Novedad mundial: herramienta de software de configuración basada en gráficos

Ejemplo de una versión anterior de la herramienta de software gráfica PNOZmulti Configurator

Una de las grandes innovaciones fue la herramienta de software gráfica, que permitía también a electricistas crear un programa de aplicación sin tener conocimientos de programación. "Programar con el ratón": todos los elementos de un circuito de seguridad están disponibles en el panel de control gráfico compatible con Windows® en forma de bloques de función para elementos de entrada, como parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad o valores de medida analógicos. Como elementos de salida pueden seleccionarse salidas de relé o por semiconductor o válvulas de seguridad. Aplicaciones especiales, como quemadores, Motion Monitoring, prensas, autorización, selección de modos de funcionamiento y muchas más, podían y pueden arrastrarse cómodamente al panel de control, se configuran específicamente y se vinculan con los elementos lógicos. Numerosas opciones de diagnóstico aumentan la disponibilidad de la instalación y reducen los tiempos de parada.

Sistemas programables compactos seguros PNOZmulti Mini

En 2009 vio la luz la generación "aligerada" PNOZmulti Mini: el dispositivo base PNOZmulti "clásico" de 135 milímetros se comprimió hasta un ancho de montaje de tan solo 45 milímetroscon display y sin perder un ápice de funcionalidad. El diagnóstico para reducir los tiempos de parada de las máquinas era y es el objetivo principal de los usuarios, como también lo es la conexión a numerosos entornos de automatización y sistemas de comunicación. El hecho de necesitar un solo sistema, desde la planificación hasta el mantenimiento, contribuyó en gran medida al éxito.

Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 - el estándar actual

En 2012 tuvo lugar la migración a lo que es actualmente la segunda generación: los microcontroles seguros PNOZmulti 2. El dispositivo base independiente PNOZ m C0 tiene sólo 22,5 milímetros de ancho – un concepto óptimo para máquinas pequeñas porque, con sus ocho entradas seguras y cuatro salidas por semiconductor seguras, puede supervisar hasta cuatro funciones de seguridad hasta PL e y SIL 3. El nuevo Reglamento de Máquinas establece también requisitos de protección para dispositivos. Un requisito que ya se ha tenido en cuenta: PNOZmulti 2 ya incorpora las medidas de seguridad requeridas y los datos están protegidos contra cualquier acceso no autorizado.

La familia de productos PNOZmulti 2 es la heredera de las familias originales PNOZmulti Classic y PNOZmulti Mini, que fueron retiradas a finales de 2024.

Para más información y productos sucesores:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio