De acuerdo con la Directiva de Máquinas, las máquinas e instalaciones deben contar con un dispositivo de parada de emergencia que, en caso de emergencia, permita evitar o limitar un eventual peligro. Los dispositivos de mando de parada de emergencia se accionan manualmente en caso de peligro y generan una señal para detener un movimiento peligroso. Cuando se dispara la orden de parada de emergencia, el dispositivo de mando de parada de emergencia se enclava. El enclavamiento ha de permanecer activo hasta que se desbloquee manualmente. No es necesario desconectar la alimentación de la máquina completa.
La parada de emergencia detiene el movimiento peligroso
La desconexión de emergencia desconecta la alimentación de un sistema
A diferencia de la parada de emergencia, la desconexión de emergencia desconecta la alimentación del sistema completo.
Normas para la parada de emergencia
EN ISO 13850 Seguridad de las máquinas: principio para el diseño de la parada de emergencia
Top
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Asistencia técnica
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
¿Le ha ayudado este artículo?