¿Cuándo se considera que un sistema de manutención deja de ser transitable?

En la EN 619 se muestra un sistema de manutención continua de un área no protegida dentro de un área protegida (valla protectora). ¿Se considera que un sistema de manutención de este tipo deja de ser transitable a partir de una altura de transporte >/=1000 mm? ¿No se requiere un sistema de protección adicional?

mm? ¿No se requiere un sistema de protección adicional?

Contexto normativo:

Según EN 619:

  • Si un equipo de manutención continua tiene una altura mínima de 1 m y el propio sistema se utiliza como barrera, se fijará al suelo y se cerrarán los orificios debajo del transportador.
  • Si es previsible que los equipos de manutención continua puedan utilizarse para acceder a la zona de peligro, el acceso deberá obstaculizarse en consonancia con los resultados de la estimación de riesgos.

Aquí es donde se aplica la norma EN ISO 13857. Según EN ISO 13857:

en las notas al pie de las tablas (alcance con los miembros superiores) de la EN ISO 13857 se incluye la siguiente advertencia:

  • las estructuras de menos de un metro de altura no se tienen en cuenta porque no son impiden el acceso suficientemente.
  • No deben utilizarse estructuras de menos de 1,4 m  de altura sin medidas de protección adicionales.

 

Conclusión:

si cabe la posibilidad de que los equipos de manutención continua se utilicen para acceder a la zona peligrosa, deberá incluirse esta zona en la estimación de riesgos. En este caso, se aplicarán medidas adicionales conforme al esquema de 3 niveles (debe respetarse el orden)

  1. A nivel de diseño
  2. A nivel técnico
  3. Información para el usuario

Posibles medidas:

  •  Cubiertas/valla protectora
  •  Túnel de entrada
  •  Barreras/rejas fotoeléctricas de seguridad

La medida concreta dependerá de cada aplicación. La orden de trabajo de la máquina ha de estar garantizada.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio