¿Es posible la conexión serie del mayor número posible de pulsadores de parada de emergencia para simplificar un circuito (con arquitectura según cat. 4)?

En la arquitectura de categoría 4 se permite la conexión serie de pulsadores de parada de emergencia porque la parada de emergencia es solo un equipo de protección secundario.

Se considera que la parada de emergencia se acciona sólo en situaciones de peligro y, en estos casos, solo un pulsador. Durante la evaluación de peligros según el reglamento sobre seguridad en el trabajo, la empresa usuaria debe establecer los intervalos y el método con que se comprobarán las funciones de seguridad.

¿Dónde está el límite?
El límite lo marca el nivel de prestaciones requerido. La razón es que la conexión serie de varios componentes de seguridad afecta negativamente al resultado global. Si se alcanza el nivel de prestaciones requerido después de conectar en serie los pulsadores de parada de emergencia necesarios, la configuración es perfectamente válida.

¿Todos los conmutadores se consideran una SRP/CS según la norma EN ISO 13849?
En la determinación de riesgo pueden conectarse en serie todos los conmutadores de parada de emergencia, es decir, solo hay que crear una SRP/CS.Sin embargo, y según la descripción anterior, la conexión serie puede afectar negativamente al nivel de prestaciones y, por tanto, es posible crear varias SRP/CS.

 

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio