¿Debe ser segura la evaluación de un selector de modo de funcionamiento?

Según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y las restantes normativas aplicables, debe existir un selector de modo de funcionamiento cuando una máquina o instalación admita varios modos de funcionamiento y/o procesos de control que requieran diferentes niveles de seguridad.

Se aplican los siguientes requisitos mínimos a los selectores de modo de funcionamiento:

  • Cada posición ha de permitir un solo modo de funcionamiento
  • El accionamiento del selector por sí solo no debe poner en marcha la máquina/instalación
  • El modo de funcionamiento seleccionado debe tener prioridad sobre las restantes funciones de mando de la máquina/instalación (excepción: parada de emergencia/desconexión de emergencia)

La evaluación segura del selector no está regulada explícitamente en la Directiva de Máquinas y las normas pertinentes. La excepción son algunas normas sobre productos (normas C). No obstante, el requisito "cada posición  debe permitir un solo modo de funcionamiento" solo puede cumplirse mediante la evaluación segura del selector. Puesto que un control de automatización no puede asignarse a ninguna categoría de seguridad, la evaluación de un SMF por un control de automatización no puede estar orientada a la seguridad.

 

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio