La letra "P" al final de la denominación significa "pluggable", es decir, variantes con bornes enchufables.
Hay dos variantes: los bornes de tornillo enchufables y los bornes de resorte "push-in" enchufables. Los bornes de resorte se reconocen por el suplemento "C" en la denominación de dispositivo, p. ej., PNOZ X3P C.
¿Qué significa la letra "P" al final de una denominación de dispositivo, p. ej., en PNOZ X3P?
Relés de seguridad PNOZ X
Top
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Asistencia técnica
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
¿Le ha ayudado este artículo?