Pilz participa activamente, como expertos en seguridad, en Proyectos Europeos de investigación sobre la robótica

Como compañía con constantes inquietudes para la investigación, participamos en cinco proyectos europeos del programa Horizonte 2020, con el objetivo de acelerar y facilitar la implementación de la robótica en todos los ámbitos de la industria y la sociedad.

Proyecto ODIN

Investigando el ecosistema de colaboración segura entre humano y robot

Proyecto en curso, inicio 2020

El proyecto Open-Digital-Industrial and Networking pilot lines using modular components for scalable production, ODIN en su forma corta, forma parte del programa Horizonte 2020, financiado por la Comisión Europea, y está formado por un consorcio integrado por 15 instituciones procedentes de 8 países. La investigación se desarrollará durante 4 años, con unas líneas de trabajo ambiciosas, que tienen como objetivo generar el mayor conocimiento posible sobre la materia, alcanzar soluciones efectivas para la industria y llevarlas a ensayo en entornos reales.

Página oficial proyecto

Web Odin

european project

Proyecto SHERLOCK

Aplicaciones robóticas centradas en el ser humano, sin fisuras y seguras, para novedosos lugares de trabajo en colaboración

Proyecto en curso, inicio 2018

El proyecto centra sus lineas de investigación y desarrollo en el ámbito de la robótica colaborativa y los exoesqueletos, para definir, de forma integralmente segura, el trabajo cooperativo y colaborativo entre las personas y robots. El consorcio está formado por 15 empresas y trata tanto aspectos puramente tecnológicos como psicológicos para la efectiva implantación de robots en el ámbito productivo.

Para más información consultar la web oficial del proyecto

Web Sherlock

robotics project

Proyecto Four by Three

Development of a new generation of modular industrial robotic solutions

Proyecto activo durante los años 2014-2017

Ambicioso proyecto europeo con el objetivo de crear un ecosistema de componentes, hardware y software, que combinados, permitan a los integradores de soluciones robotizadas crear robots específicos y aptos para multitud de nuevas tareas para las que las soluciones actuales de la industria se exceden o llegan en defecto. Robótica modular segura, eficiente y flexible.

Para más información consultar la web oficial del proyecto

Web FourbyThree

Proyecto X-Act

X-Act busca utilizar los sistemas robóticos de cooperación más avanzados en los centros de producción europeos

Proyecto activo durante los años 2013-2015

Los robots de doble brazo se asemejan a la estructura del brazo humano, y por ello son capaces de imitar el paradigma del movimiento humano, lo que los convierte en una tecnología atractiva para la fabricación. El proyecto X-Act investigó la forma como la tecnología puede desarrollarse según estos principios para alcanzar las más altas cotas de productividad.

Video del proyecto

Para más información consultar la web oficial del proyecto

Web de X-Act

Proyecto Robo-Partner

Las ventajas de los robots industriales no se explotan en todo su potencial en las plantas de producción europeas

Proyecto activo durante los años 2012-2015

Las últimas tendencias en la fabricación de la UE fomentan la coexistencia de humanos y robots en un entorno de colaboración, compartiendo tanto los lugares de trabajo como las tareas, a fin de aprovechar al máximo el efecto de sinergia. En esta dirección, se han hecho grandes avances en la cooperación de los humanos con los robots ligeros. Sin embargo, esos sistemas de colaboración entre humanos y robots seguros tienen un alcance limitado, una carga útil pequeña y requieren un alto costo de inversión. En este contexto, a fin de obtener resultados de valor añadido, es necesario seguir investigando en la esfera de la cooperación entre los robots humanos y los robots industriales en condiciones de seguridad

Para más información consultar la web oficial del proyecto

Web de Robo-Partner

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio