Ostfildern, 16 jun 2026

Reglamento de máquinas: microcontrol PNOZmulti 2 ahora conforme

Con el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz, los usuarios pueden cumplir ahora los requisitos del Reglamento de máquinas (UE) 2023/1230 (RM). El certificado de examen de tipo UE conforme al artículo 25 confirma el cumplimiento de estos requisitos por parte de TÜV SÜD como organismo de certificación independiente. La certificación permite a los usuarios aplicar su planificación de máquinas e instalaciones con garantía de futuro, ya que los requisitos del RM son obligatorios a partir del 20 de enero de 2027.

Resumen del contenido:
- El microcontrol seguro PNOZmulti 2 de Pilz ya conforme con el Reglamento de máquinas (RM)
- Certificado de examen de tipo UE de TÜV SÜD disponible 
- La certificación asegura el futuro de la planificación de máquinas e instalaciones

 

El RM exige que los riesgos de seguridad se identifiquen y reduzcan sistemáticamente, por ejemplo, mediante la evaluación de riesgos y conceptos de seguridad. Esto es especialmente importante en el caso de los componentes de seguridad, como los microcontroles, ya que contribuyen directamente a la prevención de accidentes. Estos componentes de seguridad están expresamente definidos en el RM y son especialmente importantes porque son intrínsecamente relevantes para la seguridad, deben evaluarse de forma independiente de la máquina en su conjunto y requieren su propio marcado CE. Los usuarios se benefician de la certificación: pueden demostrar de forma fiable que PNOZmulti 2 cumple los requisitos del RM para componentes de seguridad. Esto reduce el esfuerzo de coordinación de fabricantes y distribuidores de maquinaria y aumenta la fiabilidad de la planificación. Además, las máquinas reciben más rápidamente el marcado CE.

Protección conforme al RM para personas e instalaciones

El certificado de examen de tipo UE confirma la conformidad del PNOZmulti 2 con los requisitos esenciales de salud y seguridad del RM. La prueba se basó en las normas especificadas en el certificado. De este modo, PNOZmulti 2 cuenta con una posición reglamentaria óptima tanto para máquinas e instalaciones nuevas como para las ya existentes que se comercialicen o revisen en cuanto a técnica de control ahora o en el futuro conforme al RM.

El microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz desempeña funciones de seguridad centrales como, por ejemplo, la supervisión de pulsadores de parada de emergencia o interruptores de puerta protectora y la desconexión segura de válvulas de seguridad o contactores. De este modo, los estados críticos de la máquina se reconocen en una fase temprana y se reducen los riesgos para los operadores de la instalación. Por lo tanto, contribuye significativamente a la prevención de accidentes y a la seguridad de las instalaciones de conformidad con el RM.

 

Acerca del microcontrol PNOZmulti 2

Para un concepto de seguridad integrado, el microcontrol PNOZmulti 2 puede combinarse con otras técnicas de automatización seguras de Pilz, por ejemplo, con el sistema de sensores seguro PSEN y los dispositivos de señalización y mando PIT. De este modo, los fabricantes de máquinas se benefician de una solución coordinada que integra el control, los sensores y los dispositivos de manejo, como un concepto de máquina integralmente segura de un solo proveedor. Esto minimiza el esfuerzo de integración y simplifica la planificación del proyecto.

El microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz cumple ahora los requisitos del Reglamento de máquinas (UE) 2023/1230 (RM). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
El microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz cumple ahora los requisitos del Reglamento de máquinas (UE) 2023/1230 (RM). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

El microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz cumple ahora los requisitos del Reglamento de máquinas (UE) 2023/1230 (RM). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio