Bajo el lema "Envases sin riesgo. Seguridad sin compromisos". El experto en automatización Pilz presentará en Interpack/components 2026 (7-13 de mayo) soluciones de control y tecnología de sensores preparadas para el futuro. Pilz apuesta por soluciones flexibles y conformes para un rendimiento constante incluso en condiciones de producción variables. Los visitantes de la feria también podrán informarse sobre los servicios de Pilz relacionados con el Reglamento de máquinas de la UE (RM), que entrará en vigor en 2027, la Cyber Resilience Act (CRA) y la serie de normas EN 415 relativas a la seguridad de las máquinas de envasado.
Ostfildern, 24 mar 2026
Pilz en Interpack/components 2026, pabellón 18b, stand C11 - Mejora de la seguridad de las envasadoras
En Interpack, Pilz se centrará en las máquinas de formado, llenado y sellado (FFS): la empresa demostrará cómo las soluciones de seguridad certificadas, escalables y compatibles proporcionan una base fiable para este tipo de máquinas. Los expertos de Pilz explicarán cómo estas soluciones de seguridad pueden aplicar los estándares actuales de la técnica de envasado, independientemente de la configuración de la máquina y de la variabilidad del proceso.
Máquinas de envasado seguras y sostenibles
En Düsseldorf, Pilz se centrará también en las estrategias de seguridad conformes a las normas para máquinas de envasado según RM y CRA: ¿Qué pasos hay que tener en cuenta desde el desarrollo y el diseño hasta la puesta en marcha? Como experto en normas, Pilz asesorará a los visitantes de la feria sobre su asistencia personalizada, que incluye servicios y cursos de formación a lo largo de todo el ciclo de vida de las envasadoras. El tema central será la Industrial Security: los visitantes del stand podrán informarse sobre la asistencia especial que ofrece Pilz para la realización de las tareas más importantes de "protección de la seguridad funcional contra ciberataques", "protección contra accesos no autorizados" y "protección contra manipulación in situ". Otro tema relacionado: la RM exige una evaluación de riesgos sistemática y la consideración de los riesgos digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina. Para ello, Pilz presenta la MYZEL Lifecycle Platform. Los visitantes del stand de la feria del envasado podrán comprobar en directo cómo MYZEL, en calidad de plataforma central, garantiza el funcionamiento seguro y conforme a la ley de las FFS y, en particular, de otros tipos de máquinas de envasado.
Los sensores de seguridad protegen de forma integral los procesos de envasado
Los sensores de seguridad protegen tanto las máquinas de envasado como al personal operario. Pilz presentará su gama de tecnología de sensores PSEN en el stand de Interpack. El especialista en automatización ofrece consejos prácticos para implementar la seguridad, incluida la seguridad mediante la tecnología de sensores de Pilz. Una cuestión clave es la robustez de los sensores Pilz para máquinas de envasado. Los visitantes también aprenderán cómo pueden integrarse funciones de diagnóstico inteligentes a través del sistema IO-Link Safety de Pilz –incluido el primer maestro de IO-Link-Safety certificado– y cómo pueden conectarse en red los interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo e integrarse con capacidad de diagnóstico.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]