El Comité ISO ha publicado una nueva versión de la ISO 14119 "Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos". La normativa establecida especifica principios para diseño y selección de sistemas de protección de puertas. En la nueva versión se especifican requisitos concretos para puertas protectoras de acceso. Los diseñadores deben familiarizarse lo antes posible con las novedades para garantizar la conformidad CE de sus máquinas en el futuro.
Ostfildern, 26 jun 2025
La nueva versión de la ISO 14119 describe el estado de la técnica - Norma guía para puertas protectoras seguras
Desde 2013, la norma ISO 14119 clasifica los interruptores de enclavamiento y regula las especificaciones para la instalación de resguardos. La nueva norma ISO 14119:2024, actualmente en su tercera edición, establece el procedimiento de protección de las puertas de acceso: si existe riesgo de que las máquinas se pongan en marcha intempestivamente, deben instalarse dispositivos con función de reposición manual o dispositivos de detección de presencia. Deben existir además medios adecuados de evacuación y de desbloqueo antipánico.
En la nueva versión se especifica, en concreto, el uso de sistemas de transferencia de llaves y la conexión serie de contactos electromecánicos (número de dispositivos que pueden conectarse en serie) para aumentar la seguridad en las puertas protectoras de acceso. Hasta ahora, ambos temas se describían en las normas ISO TR 19837 (sistemas de enclavamiento) e ISO TR 24119 (conexiones en serie). Estas novedades se describen ahora en el nuevo apartado 6.3 de la normativa ISO 14119.
Seguridad automática con la nueva normativa
"La nueva versión está pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la UE. Sin embargo, la nueva versión no incorporará otras modificaciones de contenido", explica Jan Franck, miembro del equipo de normalización de Pilz GmbH & Co. KG. La empresa de automatización participó en el desarrollo de la nueva versión.
"En consecuencia, la norma ISO 14119:2024 representa el estado actual de la técnica y recomendamos utilizarla como guía a la hora de diseñar puertas protectoras. De este modo estamos automáticamente en el lado seguro", aconseja el experto de Pilz.
Los interruptores de seguridad y dispositivos de bloqueo de seguridad de Pilz cumplirán los requisitos de la nueva versión. La empresa respalda de este modo a los diseñadores que desarrollan sistemas con garantía de futuro y según la normativa.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]