Ostfildern, 16 may 2024

IO-Link Safety: Ventajas de la conectividad segura a nivel de campo

Matthias Wolfer, Product Management

(Vale la palabra hablada)

Cuando hoy se habla de comunicación industrial, se entiende que la transferencia de datos segura debe alcanzar hasta el "último" de los sensores. Sobre todo por lo que respecta a los dispositivos a nivel de campo. El objetivo es alcanzar más disponibilidad y una automatización más flexible. Desde 2018, Pilz ha contribuido de manera determinante al desarrollo de la tecnología de comunicación en el marco de su colaboración en el consorcio IO-Link Safety. Bajo la dirección de Pilz, el grupo de trabajo técnico ha elaborado las especificaciones correspondientes y realizado las pruebas y certificaciones pertinentes. El objetivo común de esta "nueva" conectividad es optimizar los procesos de producción.

La comunicación punto a punto cumple los requisitos de seguridad funcional como sistema independiente de fabricante. IO-Link Safety representa el primer sistema de comunicación estandarizado para seguridad funcional que no depende de proveedores concretos. Los usuarios y sus necesidades están en el centro de esta tecnología. La base de la implementación es la facilidad de integración de IO-Link Safety en máquinas e instalaciones. ¿Cómo realizarlo de manera inteligente, sencilla y productiva?

Solución para una comunicación segura a todos los niveles
Pilz tiene la respuesta: un sistema completo para IO-Link Safety. El paquete se compone de un Master, sensores, la herramienta de configuración correspondiente, dispositivos de campo y accesorios. Proporcionamos a los usuarios el Master, los sensores y los dispositivos de campo. Entregamos un paquete de sistema que contiene todos los componentes. Esto simplifica y agiliza la integración de la tecnología IO-Link Safety en máquinas e instalaciones.
Nuestra solución brinda una comunicación segura de extremo a extremo con todos los sensores y actuadores del campo. Los sensores de seguridad Pilz IO-Link Safety proporcionan información relevante sobre estados y más posibilidades para el diagnóstico inteligente. Los dispositivos se pueden identificar y parametrizar de forma automática. Con ello se simplifica la sustitución de componentes y reduce los tiempos de parada por reparaciones de máquinas. La comunicación IO-Link Safety transcurre por cables no apantallados y utiliza conectores y clavijas de conexión habituales en el mercado. Esto reduce el volumen de cableado y facilita la instalación y sustitución de dispositivos. Está diseñado para la supervisión inteligente de las aplicaciones. Puede evaluar, por ejemplo, los datos de barreras fotoeléctricas de seguridad: información como la calidad de las señales puede utilizarse para tareas de mantenimiento preventivo.
Esta tecnología es clave para satisfacer las necesidades de los usuarios. Y lo es en varios aspectos.

Tecnología de comunicación para diferentes casos de aplicación
Por ejemplo, para instalaciones concatenadas: En IO-Link Safety, el Master ocupa una posición descentralizada en el campo. De este modo se reduce la longitud de los cables y se libera mucho espacio. La comunicación se desarrolla punto a punto y simplifica claramente el cableado de los sensores de seguridad. Gracias a la flexibilidad del Pilz IO-Link Safety-Master, los usuarios pueden conectar tanto sensores de seguridad usuales como sensores de seguridad IO-Link Safety y dispositivos IO-Link. Esto significa que no se necesita otro Master.
Las ventajas de IO-Link Safety se hacen notar también en el transporte de materiales: este tipo de aplicaciones requieren generalmente la protección eficaz de accesos y puertas protectoras y la minimización de tiempos de parada de la maquinaria. Por ejemplo, en el paletizado de artículos embalados. La tecnología de comunicación garantiza la implementación sencilla y eficiente tanto de la integración de la protección del acceso como de la protección de las puertas protectoras. Esto es porque tanto las barreras fotoeléctricas de seguridad como la unidad táctil se pueden conectar directamente al IOLS-Master de Pilz.

IO-Link Safety permite realizar una conectividad fiable, abierta y eficaz que pone por delante en todo momento al usuario y sus necesidades.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio