Bernd Müller, Senior Manager Business Development
Ostfildern, 16 may 2024
Pilz presta apoyo integral a la industria del embalaje.
(Vale la palabra hablada)
En la industria del embalaje, los requisitos son una flexibilidad adecuada y sobre todo una alta productividad, así como tiempos de parada cortos, p. ej., para tareas de mantenimiento. Como también velocidades de proceso muy elevadas. Por todas estas razones, el operador debe estar protegido contra los peligros asociados a la máquina. Es fundamental minimizar los tiempos de parada durante las tareas de ajuste, el mando y el mantenimiento. Una vez entregadas y en su lugar de destino, las instalaciones de embalaje entregadas deberán funcionar de manera eficiente, fiable y segura. Con este requisito en mente, los fabricantes de máquinas tienen que aplicar un concepto de automatización y seguridad predecible y sostenible que comienza en la fase de diseño de las máquinas. Con la Directiva de Máquinas y el nuevo Reglamento de Máquinas como base.
Flexibilidad y conectividad como factores determinantes
En el mercado encontramos muchos tipos de máquinas diferentes, que siempre consideramos de forma holística. Pilz asesora y apoya el sector de fabricación de máquinas de embalaje con nuestro know-how sobre diseño seguro, protección de los procesos en máquinas y la protección de datos. Ofrecemos soluciones de productos completas, p. ej., para la alimentación de cartones segura. Pilz desarrolla para y con el cliente un concepto adecuado para la automatización segura de las instalaciones – seguridad y protección incluida.
Nuestros conceptos de seguridad integrales para el sector del embalaje tienen generalmente una estructura descentralizada. Esto reduce el cableado y favorece la comunicación rápida y segura entre los sensores montados y el microcontrol seguro PNOZmulti 2. La solución Pilz basada en el microcontrol posibilita diferentes escenarios: independiente o con un control estándar o Motion Control principal. Su ámbito de aplicación les confiere gran flexibilidad tanto en líneas de producción completas como en sistemas compactos.
¿Qué "hace" Pilz en la máquina?
Pilz se encarga de la seguridad, es decir, seguridad y protección, en la máquina de embalaje. Nuestros paquetes de soluciones combinan productos de nuestra gama de sensores y de tecnología de control. Incluyen asimismo productos del área de elementos de mando y nuestras soluciones de software. Pueden confeccionarse a medida para todos los tipos de embalaje de esta industria: primario, secundario o final.
Si el microcontrol PNOZmulti 2 está conectado, p. ej., antes del control principal de una máquina de embalaje, supervisa las señales de todos los sensores descentralizados y comunica el estado de seguridad en tiempo real al control del proceso. Pilz dispone de soluciones de mercado abiertas: PNOZmulti 2 se puede comunicar con estos controles principales a través de sistemas de bus de campo normalizados. Nuestro sistema de bloqueo seguro durante el proceso con el sensor encriptado PSENslock 2 protege las puertas contra todo acceso no autorizado. Este sensor Pilz de nueva generación destaca por una fuerza de retención 1000 N. De su supervisión segura se encarga PNOZmulti 2.
El conjunto de microcontrol y sensores puede servir también para proteger otras aplicaciones de embalaje específicas. Por ejemplo, la alimentación de cartones. PNOZmulti 2 desactiva el movimiento peligroso en cuanto el número de cartones en la abertura de alimentación baja de un valor mínimo determinado. Esto garantiza la seguridad y ausencia de peligro para el personal en esta fase de trabajo.
Seguridad y protección son factores de éxito críticos para la automatización segura de instalaciones de embalaje. Por tanto, a la hora de implementarlo en la máquina, es ventajoso y conveniente que la seguridad y la protección vayan de la mano. Y es que sin protección no hay seguridad y, sin seguridad, las personas quedan desprotegidas. Pilz proporciona soluciones integrales adecuadas diseñadas para la industria del embalaje que cubren esta necesidad.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]