De acuerdo con el Real Decreto 1215/1997, el empresario debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que las máquinas (equipos de trabajo) puestas a disposición de los trabajadores sean suficientemente seguras. Por ello, deben realizarse comprobaciones de seguridad de las máquinas antes de su primera puesta en marcha, así como después de cada montaje en un nuevo emplazamiento.
11 ago 2020
Adecuación de máquinas al RD 1215 /1997
En Pilz somos expertos en seguridad de las máquinas. Nuestra experiencia como compañía global, hace que nuestro conocimiento específico de múltiples tipologías de máquina juegue en su beneficio convirtiendo un proceso aparentemente únicamente administrativo en una ventaja para la seguridad de los trabajadores y, en consecuencia, de su productividad.
En determinados casos deberían realizarse evaluaciones de riesgos, como por ejemplo:
- En el caso de máquinas “viejas” (anteriores a la aplicación de la Directiva de Máquinas y por tanto sin marcado CE), cuando se pretenda adaptarlas a las disposiciones mínimas del RD 1215 /1997.
- Tanto para máquinas viejas, como para máquinas “nuevas” (con marcado CE), cuando el empresario pretenda realizar modificaciones que afecten al uso previsto por los fabricantes de las máquinas y/o a sus características básicas.
- Tanto para máquinas “viejas” como para máquinas “nuevas”, cuando las causas de un accidente o incidente producido pongan de manifiesto carencias de seguridad imputables a las máquinas.
Pilz, su socio para la comprobación y adecuación de seguridad de las máquinas al RD 1215 /1997
La comprobación de seguridad tiene por objeto determinar no-conformidades respecto a los requisitos de seguridad aplicables según las Directivas y normas aplicables, y definir medidas para resolverlas y conseguir la seguridad de los trabajadores.
A partir de la comprobación de seguridad, o en su caso, de la evaluación de riesgos, Pilz puede llevar a cabo la adecuación de seguridad las máquinas, considerando en todo momento el estado actual de la técnica.
La comprobación de seguridad de Pilz incluye:
- Determinación de las Directivas y las normas aplicables
- Definición de los límites de las máquinas
- Determinación de las no-conformidades de las máquinas
- Recomendaciones de medidas necesarias
La adecuación de seguridad de Pilz incluye:
- Evaluación de riesgos de las máquinas, si es necesario
- Diseño de las medidas de seguridad
- Integración de las medidas de seguridad
- Validación y certificación de las máquinas
No dude en contactar con nosotros para obtener información personalizada y adaptada a su maquinaria
Le atenderemos mediante correo electrónico o llamando al 938 497 433
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]