Robotique

Collaboration homme / robot. En toute sécurité !

Collaboration homme / robot

Les processus de travail sont de plus en plus efficaces à mesure que les hommes et les machines travaillent plus étroitement ensemble. Or, l’interaction en toute sécurité entre les hommes et les robots requiert de plus en plus de nouvelles techniques et solutions. Par ailleurs, plus les hommes et les machines se rapprochent, plus les exigences de sécurité se renforcent.

Pour justifier du niveau de sécurité requis, il faut prendre en considération la fonction de sécurité complète – des capteurs aux actionneurs, logique incluse. Tous ces facteurs doivent être coordonnés afin de garantir une collaboration homme / robot (CHR) en toute sécurité.

Prestations de services tout au long des phases de vie d’un système robotisé

Chaque application avec des robots doit bénéficier d’une expertise de sécurité individualisée. Pilz vous assiste avec une gamme de prestations de services adaptées aux différentes phases de vie d’un système robotisé, de l’analyse des applications au marquage CE en passant par l’appréciation du risque conformément à la norme EN ISO 12100.

Par conséquent, nos solutions de sécurité satisfont aux exigences des normes EN ISO 10218-2 et ISO/TS 15066. Notre offre de formations sur le thème de la sécurité des robots vient compléter notre offre de services.

Application avec des robots

Systèmes de capteurs et de contrôle-commande destinés aux applications avec des robots

Bien entendu, nous contribuons à renforcer la sécurité de vos robots au moyen de systèmes de commande et de capteurs de sécurité. Renseignez-vous sur notre vaste offre de produits !

Capteurs de sécurité PSEN

Pilz est votre partenaire pour les automatismes de sécurité de votre application avec des robots

Application CHR
  • Gamme de prestations de services adaptée aux phases de vie d’un système robotisé – de l’analyse d’un process à l’accompagnement CE, en passant par l’appréciation du risque
  • Solutions de sécurité conformes aux normes, notamment à la norme EN ISO 10218-2 et à la norme ISO/TS 15066
  • Mesure de collision conformément aux valeurs seuils de l’ISO/TS 15066
  • Formations sur les exigences concernant la sécurité des robots
  • Systèmes de commande de sécurité, Motion Control et capteurs, pour la sécurisation d’espaces de protection
  • Participation active au comité international de normalisation pour une collaboration homme / robot en toute sécurité
  • Collaboration avec des institutions de recherche de pointe

Téléchargements

Nouveauté : Pilz, partenaire du projet Rossini

Pilz est partenaire de Rossini – un projet d’optimisation et de déploiement d’applications CHR conçu par Horizon 2020, le programme de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation. Au total, 13 entreprises situées dans 7 pays différents soutiennent le projet visant à concilier la théorie et la pratique dans le travail en partenariat entre l’homme et la machine. Le nom Rossini est l’acronyme de « RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing ».

À propos du projet

Le projet vise à développer une plate-forme logicielle / matérielle disruptive à sécurité intrinsèque pour la conception et l’utilisation de la collaboration homme / robot (CHR) dans la fabrication. La combinaison de technologies innovantes de capteurs, d’entraînement et de contrôle-commande ainsi que leur intégration dans un environnement de développement ouvert fournira un ensemble d’outils sous la forme de la plate-forme ROSSINI, permettant le déploiement des applications CHR. Ces technologies ont été développées par le leader du marché dans leur domaine. L’opérateur humain et le robot fusionnent en une seule équipe, augmentant ainsi la qualité du poste de travail, la flexibilité de production et la productivité.

Pilz en tant que moteur d’innovation

Pilz soutient le projet ROSSINI depuis le début en qualité de responsable technique. Le domaine des bras manipulateurs robotisés et le développement des capteurs sont également supervisés par Pilz.
Quelles sont les raisons de participation au projet Rossini ? « Cela crée une véritable valeur ajoutée pour Pilz et ses clients », déclarent Monsieur Castro et Monsieur Schweiker, les deux responsables du projet Rossini chez Pilz. « En tant qu’entreprise, il est important pour nous d’apporter notre contribution à la recherche et au développement actuels en matière de CHR, et de soutenir ainsi le progrès, notamment dans le domaine de la sécurité. De plus, il est essentiel pour nous, en tant que développeurs, de maintenir un échange intersectoriel intense entre les experts et les leaders du marché mondial. »

Avez-vous d’autres questions ? Contactez-nous !

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com