Eficacia de dispositivos de protección mediante distancias mínimas

Mediante distancias mínimas

Para evitar peligros para las personas se especifican distancias mínimas entre la zona de peligro y el dispositivo de protección. El objetivo es evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano.

Las distancias mínimas se componen de dos partes:

  • La velocidad a pie y la velocidad de extensión de un miembro superior multiplicada por la velocidad de reacción del sistema y
  • un suplemento que depende de la altitud de la zona peligrosa y del dispositivo de protección. Este suplemento puede ser de hasta 1200 mm.

Norma para distancias mínimas en máquinas

Norma Título
EN ISO 13854 Seguridad de las máquinas
Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano

 

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: soporte@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio