Los resguardos regulables se utilizan cuando no es posible impedir por completo el acceso a las zonas peligrosas. Es el caso, por ejemplo, cuando se trabaja con una taladradora o una sierra circular. Deben ser regulables de forma manual o automática, fácilmente y sin herramientas, según el tipo de trabajo.
Resguardos regulables que restrinjan el acceso
El resguardo debe poder regularse fácilmente para evitar que el personal operador lo mantenga permanentemente en la posición más abierta por su dificultad de regulación. El resguardo no debe poder desmontarse fácilmente.
Norma para resguardos regulables que restrinjan el acceso
En Europa, los requisitos específicos para resguardos se describen en la norma EN 953 (ISO 14120).
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 14120 | Seguridad de las máquinas Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles |
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es