Marcado CE

¿Qué información/norma debe indicarse en la declaración CE de conformidad: EN ISO 13849-1:2008 o EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

No existe un criterio universal para denominar la normativa aplicada.

Nuestra experiencia profesional nos lleva a recomendar el siguiente enunciado:
EN ISO 13849-1:2008 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño (con corrección AC:2009)