Componentes de seguridad

¿Cómo se programa el botón de inicio y el botón "Desplazar a posición inicial" en el PNOZmulti?

Pregunta:

Utilizo un PNOZmulti para realizar mis tareas de seguridad. Para iniciar nuestro proceso automático utilizamos un botón de puesta en marcha. Utilizamos un botón "Desplazar a posición inicial" para dejar la máquina lista para la puesta en marcha. Ambos botones acusan recibo de los dispositivos de seguridad de la máquina (barrera fotoeléctrica de seguridad, ...) y disparan movimientos una vez que todos los dispositivos de seguridad se han activado. Mi pregunta: ¿Cómo se programan estos botones en el PNOZmulti?
1) ¿A través de entradas seguras del PNOZmulti?
2) ¿A través de entradas no seguras del PNOZmulti?
3) ¿A través de entradas del control de automatización y posterior transferencia al PNOZmulti a través de un módulo de bus de campo?

 

Respuesta:

Los pulsadores pueden programarse a través de las entradas seguras del PNOZmulti. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es imprescindible.
La evaluación de riesgos de la instalación determina si los pulsadores deben evaluarse de forma segura.
Puesto que los movimientos peligrosos de la instalación se ejecutan solo si todos los dispositivos de seguridad están activos y funcionan correctamente, el pulsador de puesta en marcha y de acuse pueden programarse casi siempre a través de las entradas no seguras del PNOZmulti o las entradas del control de automatización.

Tenga en cuenta lo siguiente:
Se requiere una acción consciente para acusar recibo de los dispositivos de protección o para poner en marcha la instalación.
Puesto que el botón de puesta en marcha y el botón "Desplazar a posición inicial" acusan recibo de los dispositivos de protección y ponen en marcha la instalación, el pulsador deberá accionarse dos veces o bien hay que instalar un pulsador adicional que acuse los dispositivos de protección.
Es importante que la zona de peligro sea perfectamente visible desde la posición del pulsador de acuse de los dispositivos de protección para garantizar que la zona de peligro está despejada.