Componentes de seguridad

¿Cómo han de distribuirse las responsabilidades si un fabricante de máquinas compra el diseño eléctrico a un proveedor?

Las responsabilidades se establecen en el marco del contrato entre las partes.

¿Quién debe elaborar la evaluación de riesgos? ¿Puede el proveedor solicitarla al fabricante de máquinas?
Según los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, la evaluación de riesgos ha de realizarse durante el proceso de diseño. En este caso, el proveedor debe solicitar la evaluación de riesgos para poder realizar el diseño eléctrico conforme a los resultados de la evaluación.


De hecho, el proveedor (diseño eléctrico) no puede elaborar ninguna evaluación de riesgos porque no conoce la máquina. Para poder realizar un diseño eléctrico correcto, es preciso disponer de una evaluación de riesgos.
Si bien existe la posibilidad de encargar la elaboración de la documentación a un tercero, es un punto que debe acordarse contractualmente.

¿Cómo debe proceder el proveedor cuando no es posible implementar un concepto de seguridad adecuado debido a deficiencias mecánicas (p. ej., ausencia de una cubierta protectora, etc.)?
El diseño eléctrico solo puede elaborarse sobre la base de la documentación suministrada (evaluación de riesgos y concepto de seguridad). El mandante deberá asumir los gastos suplementarios por las deficiencias que se presenten posteriormente. La empresa de ingeniería eléctrica no dispone normalmente de conocimientos detallados de la máquina y ha de basarse únicamente en la documentación entregada.

Muchas veces, sin embargo, el proveedor no recibe toda la documentación necesaria, con el consiguiente disparo de los costes por adaptaciones y modificaciones en la fase de puesta en marcha de la máquina.