Seguridad en el trabajo

¿Existen plazos de comprobación unificados para máquinas?

En la legislación no se establecen frecuencias de comprobación de aplicación universal para las máquinas. Debido a la elevada heterogeneidad de las máquinas y de los correspondientes requisitos, no sería razonable.

La empresa usuaria deberá determinar la frecuencia de comprobación según los criterios siguientes: deberá realizarse una evaluación de peligros escrita cuyo resultado defina el tipo, alcance y frecuencia de comprobación (según el artículo 3 del BetrSichV). En el marco de la evaluación de peligros deberá verificarse también la eventual necesidad de plazos de comprobación más cortos debido, p. ej., a situaciones de explotación especiales. La posibilidad de plazos de comprobación más largos dependerá también del resultado pertinente de la evaluación de peligros.

En consecuencia, los plazos de comprobación de máquinas e instalaciones deberán establecerse de forma que los defectos previsibles que se produzcan puedan detectarse a tiempo (artículo 5 del BGV A3).