Seguridad en el trabajo

¿Puede una máquina con puesto de trabajo manual, en la que se introducen piezas y se cierra y bloquea la puerta protectora, reanudar la marcha automáticamente o debe accionarse manualmente para ponerse nuevamente en marcha?

En principio, la máquina no debe volver a ponerse en marcha automáticamente.

Sin embargo, si en la evaluación de riesgos se determina que el proceso no es peligroso, la máquina puede arrancar también automáticamente.
Un requisito necesario es que se excluya la posibilidad de que una parte del cuerpo permanezca todavía en la máquina después de cerrar el dispositivo de protección. Aplicado al caso descrito significa, p. ej., que las piezas deban introducirse a través de una pequeña compuerta que impida acceder con el cuerpo completo.