Seguridad en el trabajo

¿Qué es una persona capacitada?

Una persona capacitada es toda persona que dispone de los conocimientos técnicos necesarios para comprobar equipos de trabajo y sistemas que requieren supervisión. Estos conocimientos técnicos pueden haberse adquirido a través de formación profesional, experiencia profesional y actividad profesional actual. Han de tenerse conocimientos fiables sobre las demandas de la ingeniería de seguridad (véase también artículo 2 apartado 7 del reglamento alemán BetrSichV).

Los conocimientos técnicos requeridos pueden variar en función de la complejidad de los distintos análisis y ensayos.

Como experiencia profesional se requiere que la persona capacitada haya trabajado durante un periodo de tiempo comprobado de su vida laboral con equipos de trabajo comparables y que conozca su funcionamiento en la medida de lo necesario para los ensayos.

La actividad profesional actual comprende una formación continua adecuada (p. ej., cursos de formación de la persona capacitada) y la realización de varios ensayos al año para no perder la práctica. Si no se dispone de práctica en los ensayos, deberá participarse en ensayos de terceros para adquirir nuevamente experiencia y los conocimientos técnicos pertinentes en este campo. La persona capacitada deberá estar familiarizada, además, con el reglamento sobre seguridad en el trabajo y los reglamentos técnicos asociados, las restantes normativas nacionales relativas a la protección en el trabajo y sus reglamentos, así como las disposiciones de los seguros de accidentes, además de otras disposiciones (p. ej., normas), para poder evaluar el estado del equipo de trabajo.