Componentes de seguridad

¿Es posible la conexión serie del mayor número posible de pulsadores de parada de emergencia para simplificar un circuito (con arquitectura según cat. 4)?

La arquitectura de la categoría 4 se permite la conexión serie de pulsadores de parada de emergencia
porque la parada de emergencia es solo un dispositivo de protección secundario.

Se considera que la parada de emergencia se acciona solo en situaciones de peligro y, en estos casos, solo un pulsador.
Durante la evaluación de peligros según el reglamento sobre seguridad en el trabajo, la empresa usuaria debe establecer los intervalos y el método con que se comprobarán las funciones de seguridad.

¿Dónde está el límite?
El límite lo marca el nivel de prestaciones requerido. La razón es que la conexión serie de varios componentes de seguridad afecta negativamente al resultado global. Si se alcanza el nivel de prestaciones requerido después de conectar en serie los pulsadores de parada de emergencia necesarios, la configuración es perfectamente válida.

¿Se consideran todos los interruptores como SRP/CS según la norma EN ISO 13849?
En el análisis de seguridad pueden conectarse en serie todos los interruptores de parada de emergencia, es decir, solo hay que crear una SRP/CS.
Sin embargo, y según se describe arriba, la conexión serie puede afectar negativamente el nivel de prestaciones y, por tanto, es posible crear varias SRP/CS.