Sensores

Interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag

¿En qué se diferencia la serie PSEN ma1.xx de la serie PSEN ma2.xx?

  • La serie PSEN ma1.xx tiene dos contactos NA.
  • La serie PSEN ma2.xx tiene un contacto NA y un contacto NC.