La evaluación de la seguridad de la maquinaria proporciona una vista general completa del estado de seguridad y conformidad de las máquinas verificadas en el marco de esta evaluación. Entregamos además una lista de medidas y de verificación para la concreción rápida de medidas para optimizar la seguridad y la conformidad con leyes, normativas y Directivas aplicables.
Evaluación Seguridad de las máquinas
Por la vía directa a la vista general de la conformidad con lista de verificación de seguridad de la maquinaria
Vista general eficaz del estado de conformidad de la maquinaria

¿Tiene máquinas que llevan mucho tiempo en funcionamiento y que necesitan una evaluación actualizada en relación con los criterios de seguridad y conformidad? ¿O acaso ha adquirido una máquina o instalación usada? En estos casos necesitará en primer lugar una visión general sencilla del estado de seguridad de estas máquinas según la legislación actual y la normativa aplicable. Necesitará además información sobre las medidas de actualización urgentes que eventualmente deberán aplicarse para cumplir los requisitos vigentes en cuanto a seguridad de la máquinas, por ejemplo, según la Directiva de Máquinas, y estar cubierto en materia de responsabilidad civil.
Nuestras prestaciones
Evaluamos para el cliente diferentes máquinas de una instalación de producción en relación con los requisitos de seguridad y conformidad aplicables. Además de las leyes, normativas y Directivas aplicables en el lugar de operación o destino de la maquinaria, consideramos también requisitos corporativos específicos del cliente.
Le proporcionaremos toda la información relevante sobre el estado de seguridad de las máquinas con el nivel de detalle técnico deseado. Como resultado recibirá un panel de control sinóptico y detallado con todas las evaluaciones, así como una lista de medidas con las recomendaciones de actuación pertinentes. Nuestra lista de verificación de seguridad de las máquinas le proporcionará una visión general rápida e intuitiva de todas las máquinas examinadas. Podrá elegir además entre dos variantes de evaluación de seguridad de las máquinas la que más le convenga.

Gama de prestaciones ajustada a los requisitos específicos del cliente
De entre las 2 opciones de este servicio, podrá elegir la que más le convenga. Puede incluir lo siguiente:
Nivel 1 | Nivel 2 | |
---|---|---|
Conformidad con el estado de seguridad Evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad y lista con todas las desviaciones. La lista de verificación basada en los requisitos contiene una descripción y una evaluación de cada requisito y su correspondiente estado de conformidad. El cumplimiento de las normativas y la evaluación se representan en formato gráfico (panel de control). | | |
Evaluación de los principales riesgos Evaluación de los riesgos principales según el procedimiento elegido: incluye referencia al requisito, una clasificación de los riesgos y una descripción. | | |
Comprobación de la documentación Proporciona una idea general de si la documentación requerida para una máquina está completa y es suficiente. | | |
Derecho y conformidad/Especificaciones corporativas Proporciona una visión general del estado de conformidad basado en requisitos de la empresa y normativas nacionales e internacionales como, p. ej., la "Directiva relativa a la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo 2009/104/CE". | | |
Evaluación de las principales subfunciones de seguridad Evaluación del PLr máximo alcanzable para cada subfunción comprobada. Se evalúa la calidad de los componentes, la arquitectura, el diagnóstico y la respuesta a fallos. | | |
Reducción de riesgos/ Recomendaciones de actuación Lista de todos los puntos no conformes y las medidas relacionadas para la reducción de riesgos con el fin de que la máquina cumpla la normativa aplicable. | | |
Presupuesto de costes de la actualización A partir del catálogo de medidas se elabora un presupuesto para adecuar la máquina conforme a la normativa aplicable. |
|
Las ventajas a primera vista

La evaluación Seguridad de las máquinas de Pilz es un procedimiento rápido y eficiente para obtener una visión general de la conformidad con los requisitos relevantes en materia de seguridad de las máquinas. Con nuestra evaluación técnica de sus máquinas ahorrará tiempo y dinero.
- Reducción de costes
Coordinamos de antemano con el cliente el nivel de detalle de la evaluación y lo adecuamos a sus requisitos. Dispone de 2 variantes de este servicio para elegir la que más le convenga.
- Prueba de conformidad y protección de responsabilidad civil
Al final del proceso entregamos un panel de control con una vista general sinóptica por máquina o instalación ajustado a los requisitos del cliente. Dispondrá así de una visión general del estado de conformidad actual. Determinamos asimismo las actuaciones necesarias y priorizamos los distintos ámbitos de actuación para que la empresa usuaria economice recursos.
- Seguridad
La evaluación Seguridad de las máquinas se ha desarrollado específicamente para maquinaria en uso. Todas las comprobaciones y evaluaciones tienen por objeto proporcionar una vista general directa del estado de seguridad y la necesidad de actuación en las máquinas comprobadas.
- Eficiencia
El panel de control de resultados y los diferentes informes se pueden reutilizar a nivel interno y además hemos preconfigurado estos documentos con numerosas posibilidades de evaluación.
- Cumplimiento de las directrices internas de la empresa
Nuestra evaluación se puede incorporar libremente a los estándares de verificación específicos. De este modo se tendrán en cuenta desde el principio las directrices internas.
- Internacional
El mismo procedimiento se puede aplicar en todas las plantas del mundo. Incluso es posible trasladar los resultados de una máquina de un país a una máquina similar ubicada en otro país.
Benefíciese también de estas prestaciones
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es