España | español

Componentes de seguridad

¿Qué valores de seguridad funcional pueden asumirse para el cálculo de una función de seguridad (con PAScal) de un sensor PT100? ¿Existen valores estandarizados, p. ej., para los componentes neumáticos de la base de datos Generic?

Para calcular una función de seguridad en PAScal pueden asumirse los siguientes valores:

En el anexo C de la norma EN ISO 13849-1 se especifican valores normalizados para componentes de tecnología de automatización. La tabla C1 es una relación de componentes sujetos a desgaste. Con la excepción de los componentes hidráulicos, se especifican aquí los valores B10d de los componentes correspondientes.
(El valor B10d indica el número de ciclos de conmutación hasta que se produce el fallo peligroso del 10 % de los componentes.)

En las tablas C2-C7 se describen componentes electrónicos. En ellas se especifica un valor MTTFd. (El valor MTTFd es un valor estadístico que se determina mediante ensayos de vida útil o pronósticos de fiabilidad basados en probabilidades de fallo de los componentes utilizados. Es un aspecto parcial que se tienen en cuenta a la hora de comprobar la calidad de los componentes utilizados.)
Aunque no se detallan aquí sensores de temperatura, por su descripción le recomendaríamos utilizar componentes que tengan el mismo comportamiento físico.

En general: No hay que calcular solo el propio PT100, sino también, en su caso, las unidades de evaluación y los amplificadores de medición, etc. que puedan estar conectados al PT100.