España | español

Seguridad en el trabajo

¿Qué dispositivos de seguridad pueden desactivarse para la puesta en marcha?

Trabajamos a menudo con equipos láser CNC y no estamos seguros de lo que está o no está permitido. Para la puesta en marcha del láser, p. ej., es necesario puentear medidas de protección contra radiación. La cubierta protectora de los servoejes debe abrirse para tareas de ajuste. ¿Cómo encaja esto en los requisitos de la Directiva de Máquinas? ¿Qué medidas de seguridad pueden o deben aplicarse?

La puesta en marcha es una fase que debe formar parte de la evaluación de riesgos. En la puesta en marcha no están instaladas/implementadas todavía todas las funciones de seguridad.

No existe una lista o tabla en la que se especifiquen las funciones de seguridad que pueden o no desactivarse para la puesta en marcha. Si las funciones de seguridad no estuvieran implementadas todavía o se han desactivado temporalmente, deben aplicarse medidas alternativas. Estas medidas, sin embargo, dependen de cada instalación y no pueden definirse de manera generalizada.

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es