Maschinen- und Anlagenbauer müssen sich bei Safety und Security neuen Herausforderungen stellen. Auf der regionalen Fachmesse für Maschinenbau (FMB) in Bad Salzuflen stellt Pilz vom 05. bis 07.11.2024 (Stand 20-H3a) seine ganzheitlichen Lösungen aus Safety und Industrial Security vor. Der Schwerpunkt liegt auf einem sicheren Zuhaltemanagement für Schutztüren sowie einem sicheren Zugangsmanagement mit dem Pilz Identification and Access Management I.A.M. Im thematischen Fokus steht auch die EU-Maschinenverordnung.
Ostfildern, 21.10.2024
Pilz auf der FMB 2024 in Bad Salzuflen (Stand 20-H3a) - Safe und Secure in Zeiten des Wandels
Die EU-Maschinenverordnung stellt Maschinen- und Anlagenbauer vor neue Herausforderungen. Eine große Veränderung ist die Verbindlichkeit von Security, d.h. Sicherheitsfunktionen an der Maschine müssen vor Manipulation geschützt sein. Wie können demnach Maschinen künftig sicher in Verkehr gebracht werden? Auf dem Forum der FMB in Halle 21 gibt Pilz Handlungsempfehlungen und tiefer gehende Informationen zur Maschinenverordnung.
Komplette Lösung für Schutztüren
Wer passende Lösungen nach aktuellen Normen- und Sicherheitsstandards für die Absicherung beweglich trennender Schutzeinrichtungen sucht, für den haben die Pilz-Experten am Stand die neuen Sicherheitszuhaltungen dabei. Besucher erfahren, wie sich Schutztüren mit den Sicherheitszuhaltungen PSENmlock mini und den Sicherheitszuhaltungen PSENslock 2 effizient absichern lassen.
Extra klein konstruiert, lässt sich PSENmlock mini schnell und flexibel einbauen und spart dabei wertvollen Platz. Der Betätiger kann von rechts, links und vorne angebracht werden. Das bistabile Zuhalteprinzip gewährleistet dabei eine hohe Sicherheit selbst bei einem Stromausfall. Messebesucher können sich auch über die neue Generation der elektromechanischen Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 informieren. Sie schafft gegenüber ihrem Vorgänger mehr Zuhaltekraft mit bis zu 2000 Newton und kann Diagnosedaten mittels Pilz Safety Device Diagnostics SDD auswerten. Auch der Verdrahtungsaufwand lässt sich so reduzieren – Anwender können ihre Sicherheitszuhaltung schneller in Betrieb nehmen. Schwenk- und Schiebetüren sowie Hauben und Klappen werden so bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849 effizient abgesichert.
Schlüssel für sicheren Zugang
Ein weiteres Messehighlight von Pilz auf der FMB ist das Identification and Access Management (I.A.M.). Pilz stellt hier sein breitgefächertes Angebot an Produkten und Software für individuelle Herausforderungen im Bereich des sicheren Zugangsmanagements vor. Im Fokus steht die „Key-in-pocket“-Lösung für Safety und Industrial Security von Pilz. Sie stellt sicher, dass nur autorisierte Personen Zugang zur Maschine erhalten. Besucher können sich darüber informieren, wie mit ihr ungewollte Anlagenstillstände vermieden werden.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: [email protected]