Ostfildern, 07.09.2023

Pilz auf der Messe IN.STAND 2023: Fokus auf Retrofit - Der Weg zur sicheren Maschine

Wie lässt sich die Sicherheit und Produktivität meiner Maschine erhalten? Vom 7. bis 8. November 2023 zeigen die Experten des Automatisierungsunternehmens Pilz auf der Messe IN.STAND in Stuttgart, wie das gelingt. Stichwort: sicherheitstechnische Nachrüstungen. Individuelle Komplettlösungen von Pilz unterstützen Betreiber von Maschinen und Anlagen bei ihrem Weg zur nachhaltig sicheren Maschine: Von der Analyse der Bestandsmaschine bis zur Validierung der ausgeführten Umbaumaßnahmen für mehr Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Pilz berät Besucher der IN.STAND 2023, wie sie ihren Maschinenpark auf den sicherheitstechnischen Stand der Technik bringen können. Dabei kann Pilz mit innovativen Produkten und Dienstleistungen unterstützen. Das umfassende Dienstleistungsangebot von Pilz reicht von der sicherheitstechnischen Beurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung über die Erstellung eines Sicherheitsdesigns bis hin zur Umsetzung des Retrofits inklusive nachfolgend erforderlicher Schulungsmaßnahmen sowie einer abschließenden Validierung. Experten von Pilz beraten am Messestand, welcher Weg für das Maschinenretrofit der individuell passende für den jeweiligen Betreiber ist – und damit auch am effizientesten.

Nachlaufmessung live vor Ort
Ein Highlight am Messestand: Experten von Pilz führen live eine Nachlaufmessung an einer Exzenterpresse durch, die auf den neuesten Stand der Technik umgebaut wurde. So wird direkt vor Ort überprüft, ob die vorgegebenen Sicherheitsabstände dem aktuellen Zustand der Maschine entsprechen. Pilz übernimmt die gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen von Schutzeinrichtungen hinsichtlich Anbringung, Zustand und Funktion. Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, unterhält dafür eine unabhängige, von der DAkkS akkreditierte Inspektionsstelle gemäß ISO/IEC 17020.

Do’s and Don’ts beim Retrofit
In einer zweiten Live-Show decken die Experten von Pilz am Messestand die wichtigsten Mythen rund um berührungsloswirkende Schutzeinrichtungen (BWS) auf. Direkt aus der Praxis heraus erläutern die Experten anhand der wichtigsten Do’s and Don’ts, worauf bei einer sicherheitstechnischen Nachrüstung zu achten ist. „Inwiefern ist bei der Installation einer BWS der Abstand zum Gefahrenbereich von Relevanz?“ oder „Muss eine platzierte BWS regelmäßig geprüft werden?“ Die Fachleute wissen die Antworten.

Safety und Security: Zugänge klar regeln
Der Weg zur sicheren Maschine führt heutzutage meist nicht mehr nur zu klassischen Schutzeinrichtungen, sondern vor allem auch zu einem neuen Zugangsberechtigungssystem für Maschinen und Anlagen. So können etwa mit der Nachrüstung eines digitalen Zugangsberechtigungssystems PITreader mit RFID-Technologie Applikationen vor unbefugten Zugriffen und Zutritten geschützt werden – der Schlüssel zu umfassender Sicherheit Dafür erhalten nur autorisierte Anwender ihre individuellen Berechtigungen auf einem kompakten RFID-Transponder, mit dem sie sich direkt an der Schutztür identifizieren. Dieses können die Messebesucher auf dem Pilz Stand an den Exponaten direkt ausprobieren und erleben.

Sicher + Produktiv: Das „IN.STAND Fachforum Instandhaltung”
Auch in diesem Jahr findet wieder das begleitende „IN.STAND Fachforum Instandhaltung“ powered by Pilz auf der Messe statt. Am zweiten Messetag (8.11.) bietet das Forum mit Vorträgen ausreichend Möglichkeit zum Austausch mit Experten zu brandaktuellen Themen wie: „Neue Maschinenverordnung – was heißt das für mich?“ von Pilz, „Smart Maintenance im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und KI“ des Fraunhofer Instituts oder „Production Level 4 - Mit Datenräumen in die Produktion der Zukunft“ der SMART Factory KL.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie hier: www.pilz.de/instand

Es ist wieder IN.STAND Zeit in Stuttgart! Am Pilz Messestand in Halle C2, Stand 2D20 erfahren Besucher alles Wissenswerte zum Thema sicherheitstechnische Nachrüstungen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Es ist wieder IN.STAND Zeit in Stuttgart! Am Pilz Messestand in Halle C2, Stand 2D20 erfahren Besucher alles Wissenswerte zum Thema sicherheitstechnische Nachrüstungen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Es ist wieder IN.STAND Zeit in Stuttgart! Am Pilz Messestand in Halle C2, Stand 2D20 erfahren Besucher alles Wissenswerte zum Thema sicherheitstechnische Nachrüstungen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Unternehmens- und Fachpresse

Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409 7000
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld