Ostfildern, 13.12.2022

Pilz auf der „all about automation“ 2023 in Hamburg, Friedrichshafen und Heilbronn - Maschinensicherheit: Berechtigungen zentral verwalten

Wie können Anwender individuelle Berechtigungen für Maschinen und Anlagen einfach und zentral verwalten? Experten von Pilz beantworten diese sowie weitere Fragen rund um das sichere Zugangsberechtigungsmanagement auf den regionalen Fachmessen für Industrieautomation „all about automation“ in Hamburg (25. und 26. Januar 2023), Friedrichshafen (7. und 8. März 2023) und Heilbronn (10. und 11. Mai 2023).

Im Mittelpunkt des Pilz Messeauftritts: Das digitale Zugangsberechtigungssystem PITreader mit RFID-Technologie, das aus einer Ausleseeinheit mit den dazugehörigen Transponderschlüsseln besteht. Anwender erhalten auf ihrem RFID-Transponder die an ihre individuelle Aufgabe angepasste Maschinenfreigabe. Um Zugang zu einer Maschine oder Anlage zu erhalten, autorisieren sie sich damit an der Schutztür. Sind mehrere PITreader in einem Unternehmen im Einsatz, werden diese mit dem Softwaretool User Authentication Service (UAS) organisiert. Dieser verfügt über eine zentrale Autorisierungsdatenbank und ermöglicht die Verbindung zwischen einer Benutzerverwaltungssoftware im Unternehmen mit PITreader. Pilz Experten zeigen am Messemodell, wie Administratoren auch beim Einsatz mehrerer PITreader den Überblick behalten und so Zeit sparen.

Treffpunkt Talk-Lounge: „Was ist eine wesentliche Veränderung?“
In Hamburg und Friedrichshafen erläutern Referenten von Pilz im Rahmen ihres Vortrags in der Talk-Lounge, wie eine wesentliche Veränderung während eines Retrofits zu beurteilen ist. Interessierte Besucher erfahren, wann der Betreiber zum Hersteller wird. Denn für den Umbau einer Maschine ist eine Bewertung der Maßnahmen vorgegeben. Ergibt sich daraus, dass eine wesentliche Veränderung vorliegt, ist gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) die Maschine als neue Maschine zu bewerten. Das bedeutet: Die Anforderungen an das Inverkehrbringen (Konformitätsbewertungsverfahren) müssen erfüllt werden.

In Heilbronn beantworten die Experten von Pilz hingegen die Frage nach den wichtigsten Veränderungen, die aufgrund der neuen Maschinenverordnung für Maschinenhersteller und -betreiber entstehen. Die Vortragsreihe ist für die Besucher jeweils kostenfrei.

Mehr zum Messeaufritt unter:

AAA Hamburg   AAA Friedrichshafen   AAA Heilbronn   

Mit Pilz Experten im Gespräch: Wie lassen sich individuelle Berechtigungen einfach und zentral verwalten? Die Antwort stellt Pilz auf den regionalen Fachmessen für Industrieautomation „all about automation“ vor. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Mit Pilz Experten im Gespräch: Wie lassen sich individuelle Berechtigungen einfach und zentral verwalten? Die Antwort stellt Pilz auf den regionalen Fachmessen für Industrieautomation „all about automation“ vor. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Mit Pilz Experten im Gespräch: Wie lassen sich individuelle Berechtigungen einfach und zentral verwalten? Die Antwort stellt Pilz auf den regionalen Fachmessen für Industrieautomation „all about automation“ vor. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Unternehmens- und Fachpresse

Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409 7000
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld