04.11.2025

Pilz ist Gewinner des AutomationsBest Awards 2025!

Pilz hat mit dem Projekt zur sicheren Wasserstoffbetankung mit PNOZmulti 2 beim AutomationsBest Award 2025 in der Kategorie „Best Solution“ gewonnen! Unsere Sicherheitslösung PNOZmulti 2 sorgt für sichere Übergabeprozesse bei der Wasserstoffbetankung - direkt an Bord der Trailer.

Unsere Lösung: Sicherheit auf dem Trailer
Die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 überwacht Druck, Temperatur und Entladegeschwindigkeit. Eine feste Sicherheitsinfrastruktur vor Ort ist dadurch nicht nötig. Dank unseres innovativen Funktionsbausteins „Sichere Rampenüberwachung“ auf SIL 2-Niveau ist die Lösung mobil, flexibel und sicher.

Die Verleihung des Awards findet auf der sps Messe am 25. November, ab 17:00 Uhr, am Messestand 4-190 des Wiley-Verlags statt. Die Platzierung wird an dem Abend bekanntgegeben.

Unsere Success Story 

Logo AutomationsBest Award 2025
Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409 7000
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld