Sichere Kostenreduzierung für PL d Anwendungen
07.10.2020
Lichtgitter-Anwendungen kosteneffizient gestalten
Viele Maschinen werden mit Lichtgittern ausgestattet, die das notwendige Maß an Sicherheit übererfüllen. Dadurch entstehen unnötig hohe Kosten.
Haben Sie Anlagen, in denen Sie Lichtgitter für Performance Level PL e (Typ 4) einsetzen?
Dann prüfen Sie mit uns gemeinsam Ihre Anwendungen, um das richtige Maß an Sicherheit und die Anforderungen an Ihre Lichtgitter zu bestimmen und Kosten einzusparen.
Bei vielen Anwendungen ist ein Performance Level PL d nach EN ISO 13849-1 ausreichend, welcher aber mit Typ 2 Lichtgittern gemäß den Anforderungen der EN/IEC 61496-1 nicht erreicht wird. Darüber hinaus wird z.B. der Performance Level PL d bezogen auf Sicherheitsfunktionen beim Einsatz von Lichtgittern an Roboterzellen durch die zugehörige Typ-C Norm (EN ISO 10218-1) grundlegend in Kategorie 3 gefordert. Für diese Anwendungsfälle hat Pilz ein kostenoptimiertes Typ 3 Lichtgitter entwickelt, das speziell für diese Anwendungen bis PL d eingesetzt werden kann.
Neben der Kostenreduzierung liefert Pilz höchste Robustheit gegenüber äußeren Einwirkungen wie Schock, Kollision und Vibration. Eine schnelle Inbetriebnahme, besonders das einfache Ausrichten, sind die hervorstechenden Vorteile des PSENopt II Lichtgitters von Pilz!
Weitere Informationen
Neugierig? Informieren Sie sich online oder vereinbaren Sie direkt einen Termin!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]