9 nov. 2022

Sécurisation de la maintenance « clés en poche » pour la protection contre le redémarrage non autorisé des machines

Protégez votre personnel contre les dangers d’un redémarrage imprévu des machines et des installations lors des opérations de maintenance grâce à la sécurisation de la maintenance « clés en poche ». Cette solution garantit la non remise en service d’installations dangereuses tant que des personnes se trouvent dans la zone dangereuse.

Voici comment cela fonctionne : l’utilisateur s’authentifie à l’aide de sa clé à transpondeur personnelle via le PITreader au niveau du protecteur mobile. Son identifiant de sûreté est alors enregistré dans une liste sécurisée au sein du système de commande Pilz (PNOZmulti 2 ou PSS 4000). Après l’arrêt de la machine, il est possible d’y accéder afin d’effectuer les travaux. Le collaborateur conserve le transpondeur sur lui (d’où la notion de « clés en poche »). Pour remettre l’installation en service, toutes les personnes doivent se déconnecter via le PITreader après avoir quitté l’installation. Les identifiants de sûreté sont ainsi supprimés de la liste sécurisée. Une fois que la liste est vide, la machine est libérée et peut être remise en service.

Nous présenterons cette nouvelle solution en détail à l’occasion du salon SPS de Nuremberg. Avez-vous déjà réservé votre billet d’entrée ?

Billet gratuit pour le salon SPS

Vous obtiendrez des informations détaillées sur la solution « clés en poche » sur notre page consacrée aux applications. Les produits adaptés peuvent être commandés dans l’E-shop.

Le PITreader et le PITgatebox avec le PITreader associés au PNOZ mB1 et au PSS 4000
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Cet article a-t-il été utile ?