18 oct 2024

Innovación en Seguridad para Celda Robótica

En una planta industrial de la Región Metropolitana de Chile, TRANSWORLD, distribuidor de Pilz, diseñó e implementó una solución avanzada de seguridad para una celda robótica compuesta por dos robots de paletizado y una envolvedora. El objetivo principal de esta intervención fue garantizar la máxima protección del personal y optimizar la eficiencia operativa, tras una exhaustiva evaluación de riesgos.

  • Desafíos:

La evaluación de riesgos realizada por nuestro equipo certificado identificó un total de 78 hallazgos, de los cuales 46 se clasificaron como de alto riesgo. Esto subrayó la necesidad de implementar un sistema de seguridad integral. Los riesgos potenciales incluían atrapamientos, aplastamientos y accesos no controlados a áreas peligrosas, lo que comprometía tanto la seguridad de los operadores como la continuidad de la producción.

  • Solución:

La solución implementada integró una serie de dispositivos de seguridad de alta tecnología, todos de la reconocida marca PILZ, que garantizan el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de seguridad (PL e, EN ISO 13849-1). Entre los equipos instalados se incluyen:

Microcontroles programables PNOZmulti 2: Controlan de manera segura y modular las áreas críticas de la celda, permitiendo una supervisión continua y la detención de los equipos en caso de emergencia.

Módulos de expansión PNOZmulti 2 de 4DI4DOR y 8DI4DO: Proporcionan un control seguro de entradas y salidas para optimizar la operación de los robots y la envolvedora.

Barreras fotoeléctricas de seguridad: Garantizan la protección sin contacto İsico en las áreas de acceso, evitando intrusiones peligrosas.

Módulos E/S Descentralizados PDP67: Simplifican el cableado y aseguran un control eficiente de los dispositivos en entornos industriales exigentes.

Botones de parada de emergencia PITestop: Proveen un acceso rápido y seguro a la detención inmediata de la maquinaria en situaciones de riesgo.

Pantallas PMIvisu: Se utilizaron en este proyecto para la visualización y gestión de la celda robótica. Estas interfaces permiten a los operadores interactuar con la máquina de manera intuitiva

Adicionalmente, se instalaron sensores de seguridad encriptados PSENcode, sistemas de enclavamiento de puertas PSENmlock y radares PSENradar para garantizar el máximo nivel de protección en áreas de alto riesgo, como la envolvedora y los robots de paletizado.

  • Resultados:

Con la implementación de estos dispositivos, se logró alcanzar el más alto nivel de seguridad posible (PL e), eliminando los riesgos identificados y mejorando notablemente la eficiencia de la celda robótica. El sistema no solo asegura que los operadores trabajen en un entorno protegido, sino que también reduce los tiempos de inactividad, permitiendo una producción continua y segura. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la integración de tecnología de seguridad avanzada puede transformar un entorno industrial, manteniendo la productividad al tiempo que se prioriza la protección del personal. La experiencia y capacidad técnica de nuestro equipo de ingeniería los cuales usando la tecnología de los equipos PILZ hizo posible esta exitosa implementación, consolidándonos como líderes en soluciones de seguridad de máquinas.

 

Pilz LATAM
Correo-e: [email protected] 

Top
Pilz de México

Pilz de México S. de R.L. de C.V.
Convento de Actopan 36, Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo de Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: [email protected]

Contacto de la prensa

Teléfono:
Correo-e:

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+52 55 5572 1300
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio