Identification and Access Management – I.A.M.

Desde la autenticación de usuarios y la selección de modos de funcionamiento o la seguridad de los datos y la red hasta la gestión de accesos. Proporcionamos seguridad y protección en un solo sistema.

¿Cómo lleva los temas de protección de los trabajadores, protección de responsabilidad civil, productividad y protección de datos? ¿De qué manera logra aumentar su calidad y evitar al mismo tiempo la manipulación de sus instalaciones? ¿Cómo concilia la protección de datos con la de sus trabajadores?

Con el "Identification and Access Management", abreviado I.A.M., ofrecemos una extensa oferta de productos y software, así como soluciones a medida para los retos diarios relacionados con la gestión de accesos. Le ayudamos a organizar los accesos a sus máquinas y los permisos de los trabajadores. Desde una simple autenticación hasta la gestión de accesos complejos, desde la selección funcional segura de modos de funcionamiento hasta la protección electrónica para el mantenimiento. Y naturalmente también a proteger sus valiosos datos contra accesos no autorizados y sus instalaciones contra ciberataques. En Pilz encontrará la solución más adecuada y obtendrá seguridad y protección en un solo sistema.

¡Empezar nunca ha sido tan fácil!

¿También se enfrenta al reto de implementar de forma fiable autorizaciones de acceso seguras y conceptos de modo operativo, sin complicar la producción diaria? 

  • <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Validación <span style="font-family:"Arial",sans-serif">directa para su máquina
  • <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kits preconfeccionados
  • <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Soporte en el concepto, la integración y las pruebas
  • <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Sistema coordinado<span style="font-family:"Arial",sans-serif"> compuesto por unidades de lectura, llaves RFID, herramientas de software y accesorios
  • <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Selección <span style="font-family:"Arial",sans-serif">segura del modo de operación para diferentes grupos de usuarios
  • <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Escalabilidad, desde el paquete básico hasta un concepto de IAM completo

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">En nuestro folleto actual hemos reunido <span style="font-family:"Arial",sans-serif">kits de inicio compactos: perfectos para empezar sin complicaciones.

Sobre los kits

Por qué I.A.M. es relevante también para el cliente: nuestros cuatro valores clave

Icono Protección de los trabajadores

Protección de los trabajadores

El trabajo debe organizarse de forma que se eviten riesgos para la integridad física y psíquica. Esto, que debería ser una obviedad cuando hablamos de la operación de máquinas e instalaciones industriales, en la práctica muchas veces no recibe la debida consideración, ya sea de forma consciente o inconsciente.

Con una evaluación de riesgos de Pilz se pueden determinar los niveles de peligro asociados a la maquinaria y las medidas para proteger los accesos a fin de garantizar la protección de los trabajadores. El uso de modos de funcionamiento es, además de las oportunas autorizaciones de acceso en puertas protectoras y la cualificación necesaria del personal, una de las medidas idóneas. La selección de modos de funcionamiento se regula de forma funcional y segura con los productos PITmode y garantiza por medios técnicos que cada trabajador podrá realizar solo las tareas para las que está cualificado, brindando así máxima protección frente a peligros y accidentes.

Protección de responsabilidad civil

Cuando se produce un accidente en el trabajo, inmediatamente surge la cuestión de si haypersonas que puedan considerarse responsables del mismo. Es por ello indispensable que sobre todo la dirección de la empresa y los encargados de producción y mantenimiento implementen medidas adecuadas y comprueben periódicamente su eficacia. Si esto no se cumple, los empresarios y encargados podrán ser considerados responsables de sus acciones u omisiones.

Algunas medidas pueden ser, por ejemplo, elegir y cualificar a los trabajadores en función de sus tareas y equiparlos con los medios auxiliares pertinentes. Además de medidas organizativas, se utilizan también soluciones técnicas como, p. ej., la gestión de accesos con PITreader. De esta manera se pueden asignar autorizaciones individuales rastreables en todo momento, temporalmente si es preciso, para determinadas máquinas o procesos.

Icono Protección de responsabilidad civil
Icono Mantenimiento de la productividad

Mantenimiento de la productividad

Las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las máquinas no deben ir en perjuicio de la productividad de las instalaciones. Las paradas de máquinas – con lesiones o desperfectos de la máquina, en el peor de los casos – son ocasionadas muchas veces por manipulación, operación incorrecta o falta de controles (de acceso). Por medio de responsabilidades claras, las correspondientes autorizaciones y el registro de acciones de los usuarios, se previenen errores y se optimiza la rastreabilidad. PITreader y sus funciones de gestión de accesos ofrecen la solución idónea para la seguridad operativa, la seguridad industrial (Security) y el mantenimiento de la productividad de las costosas instalaciones.

Protección de datos

Los continuos cambios en la normativa están trayendo a un primer plano la protección de datos y la seguridad de la red. Una seguridad operativa (Safety) integral ya no es posible sin tener en cuenta también los aspectos de seguridad industrial (Security). Se requiere un concepto de seguridad holístico. El nuevo Reglamento de máquinas, que entrará en vigor en la UE en 2027, también tendrá esto en cuenta en el futuro.

Pero ya hoy es fundamental proteger los datos, los conocimientos y los procesos operativos contra accesos no autorizados. Los productos inteligentes, como la interfaz USB conmutable PIT oe USB, ofrecen seguridad frente a amenazas "externas" por ataques informáticos o "internas" por descuido o dolo. Utilice el PITreader como un factor adicional, de modo que todas las conexiones de datos solo se puedan activar temporalmente mediante una autenticación.

Icono Protección de datos

Más información:

Top
Pilz de México

Pilz de México S. de R.L. de C.V.
Convento de Actopan 36, Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo de Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+52 55 5572 1300
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio