Das Thema Maschinensicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Juventus Technikerschule HF hat dies bereits erkannt und sich entschieden, ihre Studiengänge mit dem CECE-Zertifikat von Pilz zu kombinieren.
13.05.2025
CE-Kennzeichnungsprozess wird zum Ausbildungsstandard
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass wir die Zusammenarbeit mit der Juventus Technikerschule HF weiter ausbauen konnten. Künftig werden die angehenden Fachpersonen HF der Studienrichtungen Systemtechnik und Maschinenbau ihre Ausbildung im Bereich Maschinensicherheit mit der Prüfung zum «Certified Expert in CE-Marking» abschliessen.
Diese bedeutende Erweiterung des Ausbildungsprogramms integriert den CE-Kennzeichnungsprozess als festen Bestandteil der Ausbildung und hebt dessen zentrale Rolle für die Sicherheit von Maschinen und Anlagen hervor. Durch die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis wird nicht nur das Verständnis für gesetzliche Anforderungen geschärft, sondern auch die Kompetenz der Absolventinnen und Absolventen im Bereich der Maschinensicherheit nachhaltig gestärkt.
CECE – Certified Expert in CE Marking
Das Training zum CECE – Certified Expert in CE Marking stellt die höchstmögliche Qualifikation im Bereich CE-Kennzeichnung dar. Im Rahmen dieses Qualifizierungsprogramms wird der gesamte CE-Kennzeichnungsprozess detailliert erläutert. Während des gesamten Trainings wird Ihnen anhand eines virtuellen Maschinenmodells der Weg von der Risikobeurteilung bis hin zur Anbringung der CE-Plakette verdeutlicht. Das Modell zeigt die Unterschiede in der Vorgehensweise bei unvollständigen und vollständigen Maschinen sowie darüber hinaus bei verketteten Maschinen. Selbstverständlich bildet die neue EU-Maschinenverordnung die Basis für alle Betrachtungen.
Die gesamte Qualifizierung zum CECE ist vom TÜV NORD zertifiziert. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein weltweit anerkanntes TÜV NORD-Zertifikat sowie den Titel «CECE – Certified Expert in CE Marking».
CECE – Certified Expert in CE Marking
Über die Juventus Technikerschule HF
Die Juventus Technikerschule HF bietet praxis- und kompetenzorientierte, berufsbegleitende Diplomstudiengänge für Techniker und Technikerinnen der Fachrichtungen Maschinenbau, Informatik, Systemtechnik und Elektrotechnik/Energietechnik an. Dabei sind die Studieninhalte optimal auf die aktuellen und künftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes abgestimmt.
Juventus Technikerschule HF
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]
Telefon: +41 62 889 79 83
E-Mail: [email protected]